This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git;protocol=git;branch=processor-sdk-linux-03.00.00会导致故障。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/820654/git-git-ti-com-processor-sdk-processor-sdk-linux-git-protocol-git-branch-processor-sdk-linux-03-00-00-results-in-failure

我正在尝试构建一个使用 Yocto 的映像。

在 Yocto 构建期间、它尝试从 git 执行一个拉取://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git;protocol=git;branch=processor-sdk-linux-03.00.00

消息"无法从任何源获取"。  有几个镜像站点被尝试、但它们都失败了。

不过、当我将该行修改为04.03.00存储库时、我认为它可能只是较旧的版本。

Git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git;protocol=git;branch=processor-sdk-linux-04.03.00

拉取请求仍然失败。

源树似乎是可以访问的、但 git 拉取以正确封装它、以用于 Yocto 构建失败。

是否有服务器停机?  现在每周进行四次。  

过去,一两个小时后就会有这样的烧肉消失了。 这次它是非常永久性的。

有什么想法、或者我如何解决这个问题?

谢谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    您可能是代理网络的幕后用户、如果是、您需要设置确切的代理 使用 站点中的网络代理设置。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kemal!

    感谢您的回答。  我也尝试过这种方法,但它不起作用,但是,*DID *的作用是将虚拟机的内存从2gig 增加到4 gig。  很烦人的是我一直坚持这么长时间。  但这解决了它。

    谢谢

    Rick