您好!
这位是在 WPG 韩国工作的 Bobby Youn。
我们的客户 Vatech 使用 AM389x、在阅读文档后有疑问。
我们可以在文档的下方找到字符串。
由于 DDR0/1使用 CS0/1、因此它们在该板中使用了 CS1。
因此、他们担心在该板中使用 CS1。 因此、如果他们在 AM389x 中使用 CS1、则需要知道可能存在的问题。 (例如 MPU 操作之间的问题…)
如果可能、您能否解释不支持 CS1的原因?
此致、
Bobby Youn、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这位是在 WPG 韩国工作的 Bobby Youn。
我们的客户 Vatech 使用 AM389x、在阅读文档后有疑问。
我们可以在文档的下方找到字符串。
由于 DDR0/1使用 CS0/1、因此它们在该板中使用了 CS1。
因此、他们担心在该板中使用 CS1。 因此、如果他们在 AM389x 中使用 CS1、则需要知道可能存在的问题。 (例如 MPU 操作之间的问题…)
如果可能、您能否解释不支持 CS1的原因?
此致、
Bobby Youn、
您好!
感谢您的支持。
我对此表示赞赏。 我理解您的说法、但我对 AM389x 的勘误表文档有疑问。
客户已测试其内存配置是否使用 CS1、并使用分析仪测试 CS1的运行。
他们认为没有问题。 因此、他们希望知道在使用 CS1时会发生什么问题。
您能否在 AM389x 中检查以下存储器配置?
A. Linux 内存映射
I. EMIF0被分配给0x8000000 ~ 0xBFFFFFFF
二 EMIF1被分配给0xC0000000 ~ 0xFFFFFFFF
>>_raW_writel (0x0、DMM_LISA 映射__0);
>>_raW_writel (0x0、DMM_LISA 映射__1);
>>_raW_writel (0x80600100、DMM_LISA 映射__2);
>>>__raW_writel (0xC0600200、DMM_LISA 映射___3);
b. EMIF_SDCFG:0x4B801ABA
i.通过 EMIF_SDCFG 寄存器设置为使用 CS 0/1。
C.物理内存配置。
I. EMIF0:1GB
-CS 0:512MB
-CS 1:512MB
二 EMIF1:1GB
-CS 0:512MB
-CS 1:512MB
提前感谢。
此致、
Bobby Youn、
Bobby、
我再次确认、当 AM389x DDR CS1不受支持时、DDR CS1无法正常工作。
[引用 user="Bobby Youn"]以便他们想知道使用 CS1时会发生什么问题。
最有可能、连接到 CS1的 DDR 芯片运行不正常。
在 AM389x 数据表第9.3.2.3节 DDR3接口原理图中、所有对 DDR[x]_CS1的引用均标记为 NC (未连接)。 我们仅支持一个 CS、因为它 具有改进的裕度、并且无需第二个 CS 即可完全填充 DDR3的器件存储器映射中可用的存储器空间。
检查以下 e2e 螺纹:
此致、
帕维尔