This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3894:[Vatech]能否解释为什么 AM389x 不支持 CS1

Guru**** 1120820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/820356/am3894-vatech-can-you-explain-why-cs1-is-not-supported-in-am389x

器件型号:AM3894

您好!

 

这位是在 WPG 韩国工作的 Bobby Youn。

我们的客户 Vatech 使用 AM389x、在阅读文档后有疑问。

我们可以在文档的下方找到字符串。

由于 DDR0/1使用 CS0/1、因此它们在该板中使用了 CS1。

因此、他们担心在该板中使用 CS1。 因此、如果他们在 AM389x 中使用 CS1、则需要知道可能存在的问题。 (例如 MPU 操作之间的问题…)

如果可能、您能否解释不支持 CS1的原因?

 

此致、

Bobby Youn、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    该器 件仅支持一个 CS、因为无需第二个 CS 即可完全填充 DDR3器件存储器映射中可用的存储器空间。

    在每个 EMIF 上使用两个4Gb x16b 器件可提供总共2GB 的容量、而该器件仅可使用 CS0寻址。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的支持。

    我对此表示赞赏。 我理解您的说法、但我对 AM389x 的勘误表文档有疑问。

    客户已测试其内存配置是否使用 CS1、并使用分析仪测试 CS1的运行。

    他们认为没有问题。 因此、他们希望知道在使用 CS1时会发生什么问题。

     

    您能否在 AM389x 中检查以下存储器配置?

    A. Linux 内存映射

        I. EMIF0被分配给0x8000000 ~ 0xBFFFFFFF

        二 EMIF1被分配给0xC0000000 ~ 0xFFFFFFFF

                   >>_raW_writel (0x0、DMM_LISA 映射__0);

                  >>_raW_writel (0x0、DMM_LISA 映射__1);

                  >>_raW_writel (0x80600100、DMM_LISA 映射__2);

                  >>>__raW_writel (0xC0600200、DMM_LISA 映射___3);

    b. EMIF_SDCFG:0x4B801ABA

        i.通过 EMIF_SDCFG 寄存器设置为使用 CS 0/1。

    C.物理内存配置。

        I. EMIF0:1GB

            -CS 0:512MB

           -CS 1:512MB

        二 EMIF1:1GB

           -CS 0:512MB

           -CS 1:512MB

    提前感谢。

    此致、

    Bobby Youn、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    我再次确认、当 AM389x DDR CS1不受支持时、DDR CS1无法正常工作。

    [引用 user="Bobby Youn"]以便他们想知道使用 CS1时会发生什么问题。

    最有可能、连接到 CS1的 DDR 芯片运行不正常。

    在 AM389x 数据表第9.3.2.3节 DDR3接口原理图中、所有对 DDR[x]_CS1的引用均标记为 NC (未连接)。 我们仅支持一个 CS、因为它 具有改进的裕度、并且无需第二个 CS 即可完全填充 DDR3的器件存储器映射中可用的存储器空间。

    检查以下 e2e 螺纹:

    此致、
    帕维尔