This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:A15/BIOS/VisionSDK:支持 OpenCV 和 C++结构

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/819464/tda2evm5777-a15-bios-visionsdk-support-for-opencv-and-c-constructs

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我在 TDA2x EVM 上使用 VisionSDK 3.06。 我必须为 BIOS 构建一个用例。 此用例包含一个算法链接。 此链接封装了包含 OpenCV 和 C++结构的算法。 我想在 TDA2x 的 A15内核上托管此算法链接。

我有以下问题:

(1) TI 是否在具有 VSDK 3.06的 A15内核上支持 OpenCV? -->提出这个问题的原因是,我在另一个论坛主题中读到,TI 计划在 VSDK 3.03之后弃用 OpenCV 支持。

(2) A15内核支持哪些版本的 OpenCV? -->这是为了确保我们的算法不会使用 TI 无法支持的任何 OpenCV 高级版本。

(3) VisionSDK 具有针对 BIOS 和 OpenCV 构建的独立构建配置。 如何为同时包含 OpenCV 的 BIOS 创建构建配置?

(4) VisionSDK 文档包含启用 VisionSDK Linux 的 OpenCV 和 OpenCL 指南。 在哪里可以找到为 VisionSDK BIOS 启用 OpenCV 的步骤? -->我计划在 A15上使用 BIOS。

(5)在哪里可以找到有关 A15内核上对 C++结构的支持的确切信息? -->如果您可以提供确切文档的名称,那将会很好。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已经了解到、自 过去几个版本以来、OpenCV 支持已停止、并且没有任何未来支持计划。

    因此、很难从 TI 获得有关这方面的任何支持。

    此致、

    Anuj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢你。