您好!
我们正在开发使用 AER/AEC 算法的内部通信单元。 关于增益校准、我们不必满足标准规格。 因此、我们从 ADC、DAC 和输出放大器增益的标称值开始。
问题:
aerControl_s 结构中的参数 GAIN_Rx_ANALOG:
我们是否必须将此参数设置为与 DAC +输出放大 器增益相同的值? 那么、如果我们从20dB 的标称 DAC +输出放大器增益开始、我们是否应该将此参数设置为20*16=320? 当扬声器音量发生变化时、我们是否应该调整此参数?
2.同一问题与1. 和 PGA 增益的增益曲线
我们使用 AIC3254编解码器并激活 AGC。 因此、在 AER/AEC 中、我们不使用 AGC 块。 这是允许的吗?
提前感谢
Marc