This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:TFTP 引导

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/818540/linux-am3352-tftp-boot

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

请帮助我为定制的 am3352处理器准备电路板。 我想从具有256MB 大小的 DDR2引导内核、开始地址为0x8000000000至0x90000000。 请告诉我们如何使用 DDR 而不是从 NOR 闪存引导。 我不想在 NOR 闪存中引导或存储图像。 仅用于测试

使用 make LOADADDR=0x82000000 uImage .generated uImage 并按照以下步骤进行构建。

a.闪存的 SPL 图像有窗口 uboot#

b. uboot# tftp 0x8000000 u-boot.bin

c. uboot# tftp 0x82000000 uImage

d. uboot# tftp 0x90000000 AM335x.dTB

e. uboot# tftp 0x84080000 initrd.uboot (文件系统)

f. uboot# bootm 0x82000000 0x84080000 0x90000000

也在不使用 initrd.uboot bootm 0x82000000-0x90000000的情况下尝试

在执行上述步骤后,内核结构位于“正在启动内核……”

内核版本3.14和4.14、但通过将映像存储在 NOR 闪存中、它可以从 NOR 闪存完美引导。

请帮助我直接从 DDR 引导内核、我还具有 zImage。

等待您的回复。

谢谢、此致

Subramanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subramanya、

    我想知道 SD 卡引导是否是您电路板设置的一个选项。 关于网络引导、请参阅以下 TI 指南

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    我的板上没有 SD 卡引导选项。 我们没有闪存选项。 但我的问题是如何直接从 DDR 引导器件、而不是从闪存加载映像。 请帮助我直接从 DDR 引导、而不是从任何存储设备引导。

    此致、

    Subramanya N M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subramanya、

    您无法从 DDR 引导、因为它是易失性存储器、在运行期间、内核映像从引导介质(即 SD/eMMC、NAND 等)复制到 DDR。 复制映像后、从 DDR 执行内核。  

    此致、
    Krunal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    感谢您的回复。 是的、我们知道 DDR 是易失性存储器、但有一种直接从 DDR 执行的方法。 最后、从闪存内核复制后、必须从 DDR 执行。 我正在尝试并完成带有 ramdisk 错误的内核严重错误。

    请告诉我内核 uImage 的 DDR 分区、器件树 dtb 和文件系统 initrd.uboot 内存地址 (用于512MB DDR)。

    此致、

    Subramanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subramanya、

    我想知道您是否可以共享您的内核启动日志。 此外、您最初提到了"内核版本3.14和4.14、但通过将映像存储在 NOR 闪存中、它可以从 NOR 闪存完美引导"、我无法理解您现在遇到错误的原因。

    此致、
    Krunal