This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] C5000数字信号处理器支持指南

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/818771/faq-support-guidance-for-c5000-digital-signal-processors

 C55x、C54x、C5x 的支持指南

问:我正在开发基于 TI C5000 系列数字信号处理器的应用。 我有一些问题、需要一些支持。 可以帮帮我吗?

答:感谢您的支持。

下面 列出了指向 TI.com 上具有产品文件夹的活动 C5000器件的链接:

每个产品文件夹都提供器件的相关配套资料、软件和工具。 这些器件将继续投入生产以支持现有客户。

TI 不支持非活动/EOL 器件(即 TI.com 上没有产品文件夹的器件)。

对于所有有效的 C5000器件、TI 对现有设计仅提供有限的设计支持。

您可以在 E2E 论坛上搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。

最后、要获得 C5000应用设计的其他支持、您可以联系以下第三方之一:

问:您是否有这些处理器的替代产品?

答: 您可能需要考虑将 C6000修复程序和浮点 DSP 作为 迁移路径进行评估。 虽然它们不是各种 C5000 DSP 的直接替代产品、但我们建议评估以下器件作为潜在替代产品: