This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:具有 HSR-PRP 的 IEC-61850

Guru**** 2546710 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/816891/amic110-iec-61850-with-hsr-prp

器件型号:AMIC110

您好!

AMIC110上是否支持带 HSR-PRP 的 IEC-61850?

我是否需要为 AMIC110购买 MAC 地址? 还是使用 AMIC110免费?

AMIC110是否需要 Linux?

除了 AMIC110之外、我是否还需要使用其他微控制器来实现应用(几个 KBS、大约150KB)?  

此致、

VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VR、

    我们在 Sitara 上提供了一些与 ICE-61850相关的参考设计-

    但并未真正评估在 AMIC110上使用 HSR-PRP 实现 IEC-61850的可行性。

    AMIC110在控制模块中具有用于器件以太网 MAC 地址的 EFUSE 寄存器 mac_ID0_lo 和 mac_ID0_hi、如果需要额外的 MAC 地址、您需要购买。

    AMIC110当前仅支持 RTOS。 您不需要使用其他 MCU 进行150kbps 数据传输。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 也有提供所有工业协议(EthernetIP (DLR)、EtherCAT、Profinet (MRP)和 IEC-61850 (HSR-PRP)的任何解决方案(控制器、处理器)。

    哪一项不需要 Linux (即只能通过 RTOS 实现)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VR、

    我似乎不理解您之前对 HSR-PRP 的 IEC-61850有什么疑问。 IEC-61850框架包含的不仅仅是 HSR/PRP、如果您的问题是 IEC-61850内的 HSR-PRP、是的、它现在支持 AMIC110与 TI-RTOS。

    您可以在链接中找到支持的每个协议的处理器-

    然后单击"获取软件"、该软件链接到带有"支持的平台"的页面。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用 AMIC110开发 EIP 应用之后、

    如何测试它?

    我是说 TI 是否已使用任何主设备(PC 工具)检查 EIP 适配器应用? 这款工具是什么? 请告诉我、以便我可以购买?

    TI 如何使用 EIP 检查 DLR 功能? 请告诉我、这样我也可以在我的末尾检查原型设计。

    我是否需要购买由 TI 提供的 EIP 堆栈(源代码)或 EIP 堆栈二进制文件即可完成此工作?  

    如果我需要从哪里购买产品?

    以下是 TI 提供的解决方案不支持的对象。(http://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/ethernetIP_adapter/01_00_03/PRU_ICSS_EthernetIP_Release_Notes.html :

    3.2.4.1.2.  

    )

    不支持的对象包括:

    0x64 - 0x96通信变量

    0x29控制监控器对象

    0x2C 过载对象

    0xC5定期保存非循环字(PKW)对象  

    0xC6 EtherNet/IP 监视对象

    0x350 EtherNet/IP 接口诊断对象

    0x352 I/O 连接诊断对象

    0x353显式连接诊断对象

    0x354显式连接诊断列表对象

    如何获取该对象我应该怎么做?

    此致、

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VR、

    请查看 wiki

    获取测试和 DLR 问题的答案。

    您需要从 Molex 购买 EIP 堆栈、"工业 SDK 中包含的堆栈作为演示提供、并具有1小时的时间限制。 要使用超过1小时时间限制的应用程序、用户必须重新启动应用程序。

    BTW、如果您对 EIP 有任何疑问、请打开新主题。

    此致、
    Garrett