This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:为 DDR2设置 ODT

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/818166/tms320c6748-setting-odt-for-ddr2

器件型号:TMS320C6748

您好!

我希望您能帮助我为 DDR2设置 ODT (片上终端)电阻。 我使用 TI AISgen 工具配置 DDR2、但看不到如何在配置文件中设置 ODT 值。

我已经设置了以下内容:

DDR2 PHY=C4
DDR2 SDCR=8134632
DDR2 SDCR2=0
DDR2 SDTIMR=184929c8
DDR2 SDTIMR2=380fc700
DDR2 SDRCR=406

请提供任何帮助。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以 在以下位置参阅 TMS320C6748 TRM:

    www.ti.com/.../spruh79c.pdf

    表13-12. 由 EMR 配置的 DDR2 SDRAM
    图13-24. SDRAM 时序寄存器2 (SDTIMR2)
    图10-47. DDR 转换寄存器(DDR_SLEW)

    与 ODT 相关的 DDR 设置。

    此致、
    Tsvetolin Shulev