您好!
我正在运行 pdk_c665x_2_0_13\packages/ti\transport\NDK\Nimu\example 中提供的示例项目:Nimu_emacExampleClient_EVMC6657C66BiosExampleProject。 该项目是在定义了#define _include_ipv6_code 的情况下构建的。
项目看起来运行正常。 我可以从浏览器中的 IPv4地址打开网页、并将以下文本输出到 CCS 控制台:
[C66xx_0]
TCP/IP 堆栈"客户端!" 应用
服务状态:DHCP: 已启用 :000
服务状态:Telnet :已启用 : 000
服务状态:HTTP :已启用 : 000
服务状态:DHCP: 已启用 :正在运行 :000
网络已添加:if-1:192.168.0.29
服务状态:DHCP: 已启用 :正在运行 :017
映射文件指示构建中已链接 IPv6库。
我的最终目标是在需要 IPv4和 IPv6同时运行的应用中使用 NDK/PDK。 它至少必须支持 UDP 和 TCP、DHCP、ARP 和 IGMP。 该应用程序当前仅使用 IPv4的 NDK、现在我需要打开 IPv6。
在客户端演示项目中、如何找到 IPv6 IP 地址? 如何验证 IPv6 TCP 和 UDP 操作?
我们非常感谢您提供任何指导。
谢谢、
Jim