This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:双核 Arm®︎Cortex®︎-M4协处理器(IPU1和 IPU2)

Guru**** 2543970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/852329/am5728-dual-arm-cortex--m4-co-processors-ipu1-and-ipu2

器件型号:AM5728

您好!

我们将 AM5728用于我们的产品,SoC 具有两  个双核 ArmRegisteredCortexRegistered-M4协处理器(IPU1和 IPU2)。 我们有一些要求、需要将一些任务卸载到 M4中。

TI 的任何人是否可以帮助我了解如何开始利用它们?

我还想了解如何利用 同一 SoC 中的2个双核可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS)。

谢谢、

Divyeshkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D、您好!

    这两个主题都有很多很好的示例-顺便说一句、问题很好!

    查看以下内容:

    此外:

    以及这个:

    最后、这个也是:

    请告诉我们、您是否正在尝试执行任何特定操作、希望这些操作至少能为您提供一个起点。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的快速响应。 我将查看这些文档、以便更好地了解子系统。 一旦我对他们有足够的了解,我们就可以讨论这些努力背后的目标。

    感谢你的帮助。

    谢谢、

    D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒、D!

    再次感谢您为此付出的努力。

    非常感谢、

    Chris