This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:TMS320C6747

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/851935/tms320c6747-tms320c6747

器件型号:TMS320C6747

您好!

我正在使用 TMS320C6747 DSP 设计控制器板。 您能告诉我 RTC 的电流消耗是多少?  

我的要求是我需要通过1.8V 电源轨为 RTC_CVDD 供电。 如果电源出现故障、我需要使用3V 纽扣电池为 RTC_CVDD 供电。

是否有任何有关如何实现逻辑的想法? 关键要求是纽扣电池至少需要耐受5到6年。

谢谢、

Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池容量为270mAh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下 e2e:
     https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/368799

    对于 RTC 的功耗、您可以使用功耗电子表格自行计算:
     https://www.ti.com/lit/an/sprabd9/sprabd9.pdf

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    实际上、我需要将主电源和电池电源连接到 RTC_CVDD 引脚、当主电源接通时、电池应该为 RTC 供电。

    电池成本应更低且不可充电。 预期寿命约为5年、因为我不想在产品的使用寿命期间更换电池。

    如果您对此有任何疑问、请提出建议。

    谢谢、

    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能确认 RTC 电流为16uA? 因为我需要根据选择电池容量

    谢谢、

    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查链接的 e2e 线程、它提供了您询问的内容的说明。

    关于功耗、请查看提供的文档。

    此致、
    Yordan