This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:EtherCAT 同步脉冲长度

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/850424/am5728-ethercat-sync-pulse-length

器件型号:AM5728

您好!

我们使用 EtherCAT SSC 工具为项目生成 EtherCAT EEPROM。

在生成的 eeprom.h 文件中、参数 aEepromData 字节4始终为1、字节5为0 -此字节表示10ns 的"同步信号脉冲长度"。

是否可以通过 SSC 工具更改此值? 还是必须手动更改?

谢谢、

Sergei Pilipenko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergei、

    是的、不能通过 SSC 工具更改同步信号脉冲长度。 ecat_def.h 中没有此类宏、必须在 EEPROM 中手动更改、也可以直接在 应用程序中对寄存器0x0982-0x0983进行编程-  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    感谢您的回答、  

    但实际上、我通过更改参数"ESC_CONFIG_DATA"在 SSC 工具中找到了一种更改值的方法  

    谢谢、

    Sergei Pilipenko