This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414T:浮点运算(理论)

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6414T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/849523/tms320c6414t-caclulation-of-flops-theoretical

器件型号:TMS320C6414T

有人可以帮助我计算 TMS320C6414T 的(理论)触发器吗?

据我所知、FPS 的计算方法是:"CPU 内核"x"CPU 插槽"x"每秒周期"x"每周期的 FLOPS

由于 DSP 是定点、那么获取每周期触发器等效值的方法是什么? MIPS 值、每个周期的指令或每个周期的运算能否用作等值(如果是、哪一个)?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道如何从触发器转换为 MIPS。 对于定点 C64x、性能基准通常以 MIPS 或 MMACS 为单位进行测量。 这些数字可在器件 数据表技术简介中找到。

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    感谢 您的回答。 我提出这一要求的原因是、DSP 或信号处理架构可能会受到 EAR 条例的约束并低于4A994B (或4A003)、但前提是它们的调整峰值性能超过0.0128加权 TeraFLOPS。 因此、我需要确定触发器、以查看我们的信号处理和图像增强架构是否不受 CCL 控制、而仅受 EAR99的 EAR 控制。

    也许有人知道如何得出结论?

    提前感谢。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen

    Sahin 在内部转发了这篇文章-我们讨论过,我将在下面总结讨论-这可能是我们能为您提供最好的帮助...

    FL IN FLOPS 代表浮点。 这意味着 C64x 浮点功能为0、因为它不能进行原生浮点运算。  假设 希望成为真正的理论定点处理器、则可以在 MAC 编号的/100至/1000之类的位置运行 SW 仿真浮点。
    C6414软触发器性能不会接近极限。 它甚至不会执行这么多的整数运算。
    MMAC 是 M (百万)整数乘法、这些内核的累加在2400-4400范围内、根据、您可以推断它不会对浮点值小得多的任何内容执行0.00128T 运算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、

    这也是我们内部提出的。 由于我们在一个图像增强架构上使用多个内核、因此我们决定联系 BIS、以获得有关此问题的最终意见。 如果您愿意、我可以随时为您提供最新信息。

    我并不是说使用 FLOPS 比较架构的计算能力是一个糟糕的主意、但对于某些架构、它会使一切都非常痛苦。

    此致

    Steffen Peilke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steffen -我们一定会感谢您的最终处置以及 BIS 和您的组织提供的任何意见/建议-如果您可以发布/更新- 我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    BIS 对我们已经得出的结论给出了类似的回答。 以下是他们给我写的内容:

    您好、Steffen、

     

    应用程序公式仅适用于使用64位或更多浮点运算的处理器。 如果您的架构中的处理器不执行浮点操作、或使用小于64位的浮点操作、则该应用程序将为零。

     

    如果适用、制造商通常可以为其芯片提供应用值、因此您也可以从他们那里获取此信息。

    希望这对未来有所帮助。

    此致。

    Steffen