Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726, BEAGLEBOARD-X15, DRA752
主题中讨论的其他器件:AM5728、 BeagleBoard-X15、 DRA752
你好
我有一个基于 beagle-x15/ti-EVM 的定制板。
我对 U-boot 进行了一些修改、例如、我的定制板没有 EEPROM 来检测板。
如果我启动板、我会收到一些 u-boot 消息、看起来似乎需要启动内核、但它卡住了。
U-Boot SPL 2019.01 (2019年10月16日- 17:50:53 +0200) DRA752-GP ES2.0 尝试从 MMC1引导 默认模式无 pinctrl 状态 默认模式无 pinctrl 状态默认模式 加载 FAT 环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境 从 MMC 加载环境... 卡未响应电压选择! 警告-无块设备,使用默认环境 U-Boot 2019.01 (2019年10月16日- 17:50:53+0200) CPU:DRA752-GP ES2.0 模型:TI AM5728 BeagleBoard-X15 板:SEC4 DRAM:1 GiB 大小的 DRAM 为1024 MB beagle_x MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP-MMC:1 *** 从 FAT 环境加载... ***警告- CRC 错误,使用默认环境 从 MMC 加载环境... 卡未响应电压选择! ***警告-无块设备,使用默认环境 ***->此主板未知 ,后期初始 化,后初始化2a 卡未响应电压选择! 无效的 MMC 设备 延迟初始化2b 结束延迟初始 化网络:无法获取以太网的 PHY@48484000:Addr 1 警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址 eth0:以太网@48484000 按任意键停止自动引导: 0 切换到分区#0,确定 mmc0是 当前在设备0上找到的设备 SD/MMC **无法读取文件引导。scr ** 1490字节在2ms (727.5 KiB/s)内读取 从 uEnv.txt 从 mmc0导入环境... 正在运行 envcmd ... 在1ms (1000字节/秒)内读取1个字节 已设置。 切换到分区#0、好 的 mmc0是在 设备0 4211200字节中找到的当前设备 SD/MMC 在190ms (21.1 MiB/s)内读取 133193字节在8ms (15.9MiB/s) ###平展设备树状节点在88000000 启动使用0x88000000处的 FDT Blob 将设备树加载到8ffdc000、 结束8ff848... 确定 启动内核...
打印机:
=> printenv
arch=arm
args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${targetUID=${targetid}rw fstypy=${mmcrootfstype}rootbotrate=115200
board=am57xx board_name=beedupdicle=from_boot=d15=dle=dle=dle=drgr
boot_boot_boot=dfastrgr
androidboot.serialno=${serial#}
;如果已请求、则重置 from_boot=d=d=drandrandrfrgr 命令=d=drfrandrfrgr 命令=drfrgr 命令=drgr 命令=drgr 命令=drandrfrfrfrgr 命令=drf=drfr2、d saveenv;echo Booting
delay=2
bootdir=/boot
bootenvfile=uEnv.txt
bootfile=zImage
bootm_size=0x10000000
bootpart=0:2
bootscript=echo running bootscript from MMC${mmcdev}...; source ${loadaddr}
console=ttyO2、115200n8
cpu=armv7
dfu_alt_info_emmc=rawemmc raw 0 3751936;boot part 1;rootfs part 1 2;mLo fat 1;mLfat raw 0x100 0x200;u-boot.img raw 0x300 0x100;
mc raw 0x100;mcr 0x1000 nfb raw 0x100;mcr 0x1000 intrand 0x400 nfb raw 0x1000;mc raw 0x400 nfb 0dfb raw 0x1000;mc raw 0x1000 in.em-rw 0x1000;mcr 0dfb raw 0x400 nf 0dfb rw 0x1000;mc raw 0x400 nf 0dfb rw 0x1000;mc raw 0x1000 in.mp.mp.mp.mp.mp.mp.mp.
0x140000 0x080000;u-boot-env raw 0x1C0000 0x0100
dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0x4000000;fdt ram 0x80f80000 0x80000;ramdisk ram 0x81000000 0x4000000
dfu_Bufsiz=0x10000
dofastboot=0 eMMC_boot=v=v2; tamble_env_env_boot=v_env_env_env_env=v2
;正在尝试从 setv_boot_env_env_env_env_env_boot_env_env=v_env_env_env_env_env_env_env_env_env_env_env_env_target= setenv mmcroot /dev/mmcblk0p2 rw;运行 mmcbo;
envboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后在器件${mmcdev}上回显 SD/MMC;如果运行 loadbootscript;如果 RU
fastboot.secure=GP
;etaddr=18:62:E4:6F:58:fastddrbboot.board=0x000000;如果
未定义、则运行 bootscript;如果 dtbt = 0xdtbt = 0xdftb、则为 dfb、则为 dr;如果 dtb、则为 dr = 0xdftb、则为 dfb、则为 dr = rfb、df tb、dr = 0xfb、df tb、dr = rb、fb、fb、dr = rb、fb、dr = rb、fb、dr = rb、 然后 setenv fdtfile dra7-e
finduid=part uuid mmc ${bootpart}uuid
fit_bootfile=fitImage
fit_loadaddr=0x90000000
get_loadaystring=用于$overlay_files 中的覆盖;do;setenv overlaystring ${overlit};dr{
loaddr}$
{loaddr}${loadaddr
}${v_dr}r}–loadaddr}${loaddr}${loadaddr}${loadaddr}r}–exportedr}${loadaddr}${loadaddr}${loadaddr}r ${dr}r}
loadimage=load ${devtype}${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}
mmcboot=MMC dev ${mmcdev};setenv devnum ${mmcdev};setenv devtype MMC;如果 MMC 重新扫描;则回显 SD/MMC 设备上的${mmcdev};
如果${mmdt_dt = runs;如果 dtr = tmmwundtl;如果 dr = tr = fundtr;如果${mmdr = tandr = tr;tr = fdt = tr;
mmcrootfstype=ext4 rootwait
netargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${loadpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP
netboot=echo booting from network ...;setenautv rootload no;dhcp;运行 netflip? 运行 netargs;bootz ${loadaddr}-${fdta}
netloadfdt=tftp ${fdtaddr}${fdtfile}
netloadimage=tftp ${loadaddr}${bootfile}
nolds =nolock
partitions=uuuuuuid_disk=${u80dr}
/export/rootfs、r=uu80k=uuuuuuuuuu000=uu000=uuuuuu000=uuuuuuuuuuuu000=u000_bootloader=u000=u000=u000=u000=u000=u000=u000u000_disk=u000=u000=u000u000u000u000u000u000_loader=u000u000=u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000u000_
@@@