请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2Sx 您好!
我指的是上一篇文章、其中 OV2311通过 SerDes 连接到 TDA2X。 假设自定义驱动程序已经写入、 我们能够从 TD2X 上的 OV2311接收数据。
我在没有任何 ISP 的情况下连接 OV2311、因为它是一个单色传感器、确实需要很多 ISP 功能。
正如我说过的、我能够获取数据并在 HDMI 上可视化(我编写了一个定制的 OV2311摄像头显示用例)。
在 OV2311中、用户只能配置2个控件以获得更好的图像、增益和曝光。 这两个参数、目前我通过用户输入进行手动控制、能够在黑暗场景和明亮场景中获得照明良好的图像。
我希望这是动态控制。 我知道我已经在 AGC/AEC 等软件中实现了一些 ISP 功能。 我想了解有关可以在何处实现它、IPU 端、DSP 端、A15端或其他任何内容的更多信息? 哪种方法是获得最佳性能的最佳方法?
请建议、如何实现动态控制?
此致、
Sagar