This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:DDR3

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/846134/ccs-66ak2g12-ddr3

器件型号:66AK2G12

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

目前、我们使用66AK2G12开发产品、并选择 DDR3器件。

DDR3为 MT41K256M16TW-107。 但无法在 K2 DDR3 Register Calc v1p60.xlsx 中选择这些器件。
因此、请告诉我们如何在 K2 DDR3 Register Calc v1p60.xlsx 中设置数据表。

MT41K256M16 125可选、器件与之相似。
但参数不同。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个名为"用户定义"的选项、您可以在其中设置 DDR3器件 MT41K256M16TW-107的参数。

    您还可以查看以下应用手册:

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    感谢您的支持。

    顺便说一下、 是 DDR3寄存器计算 v1p60.xlsx。 支持速度等级1866?

    我们无法将速度等级设置为1866。

    因此、我们将速度等级设置为1600。
    寄存器设置是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定速度等级1866是否有 DDR3寄存器计算表。 应根据数据表中所述的最大支持速度等级设置寄存器。 另请查看数据表和 TRM (DDR EMIF 一章)、以查看您的 DDR 芯片是否在符合行业标准、时序等方面与 DDR3 EMIF 接口兼容

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    感谢你的答复。

    我们理解您的以下建议。  

    「您应根据数据表中所述的最大支持速度等级设置寄存器。」

    此致、