This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:用于 TCI6638K2K 中 CPRI 的 AIF2接口

Guru**** 2553920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/844960/tci6638k2k-aif2-interface-for-cpri-in-tci6638k2k

器件型号:TCI6638K2K

您好!

 我们在设计中使用 TCI6638K2K。 我们需要在 AIF2上使用 CPRI。 我们仅使用连接到3个 SFP+连接器的0、1、2个通道。

我想知道这些通道是否可以单独使用。 TX 故障、TX 禁用、LOS 等控制信号通过使用 SSI2的 SPI IO 扩展器连接到 SOC。  

AIF2/CPRI 是否需要使用任何特定的控制/IO 信号。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想让您知道、这是一个很好的发现。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以单独配置通道。  最好选择 AIF2 UG (在 TI.com 中搜索 SPRUHL2B)和 PDK 中的 AIF2示例程序。  在可连接性方面、请参阅 K2K 器件的各种技术文档。