请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA76P 您好!
我正在为 DRA76P 使用3.04.00.03 SDK 版本。 我想在 Linux 上实现启动界面 、因此我已经介绍了本文档 SPRAC49、它是 u-boot-2016.05版本和 Linux 3.14版本、 但我使用 的是 Linux 内核4.4.84和 U-Boot 2016.11+。 我能否为较新版本应用相同的补丁、或者如果您为较新版本提供了补丁、请提供。
谢谢、
Deepthi