This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:疲劳监测系统

Guru**** 2575385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584581/tda3-fatigue-monitoring-system

器件型号:TDA3

您好!
我的客户对驾驶员疲劳系统感兴趣。

我在博客 https://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2014/08/29/getting-tired-behind-the-wheel 上看到了有关此主题的文章 、其中介绍了基于 TDA3的解决方案。
我能否获得有关此应用的更多详细信息?

我的客户已经签订了 TDA3的 NDA、并且在该 SOC 上有2个项目。 我 正在与当地的 TI 办事处合作、因此如果需要、他们可以提出一些其他意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    我已将您的问题转交给 SW 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    为此、我们在 TDA3xx 上运行了一些第三方应用程序。 在与我的团队核实后、我将返回给您。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh、

    您的最后一个答案是3天后。
    请澄清一下、我何时可以获得解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    我已要求此应用程序的所有者提供帮助。 他应该能够在下周初回来。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此解决方案是与在 TI TDA3处理器上执行的第三方合作开发的。  我们计划在2017年5月的时间范围内发布驾驶员监控参考/评估套件。  有一些披露协议限制了我们在公共论坛中讨论解决方案的详细信息、除了视频中强调的内容外、我愿意私下分享更多信息。  您能否提供您公司的名称?

    此外、请与您当地的 TI 销售客户经理合作、以便我们可以详细介绍该解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marcus、

    您能否更新驾驶员监控参考/评估的状态?
    我的客户(已经与 TDAx BU 签订了 NDA)希望获得该协议。 我们怎么做?