This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:安全引导

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582848/linux-am3352-secure-boot

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好

您是否会告知我在哪里可以找到有关 AM335x 安全启动功能的信息?

理想情况下、从引导加载程序的角度提供有关如何配置和使用此功能的应用手册或类似内容。

此致

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全启动仅适用于 HS 器件。 有关更多信息、请参阅此文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复和 PDF。 您是否会澄清哪些 AM335x 器件属于"HS"? 我们同时使用800MHz 和1GHz AM3352

    从 PDF 中可以看到一条注释"TI 提供评估模块(EVM)、软件开发套件(SDK)、工具和文档来展示密钥的生成以及向器件提供引导密钥的过程。 这些配套资料旨在早期评估关键供应、并支持客户从开发阶段过渡到批量生产阶段。"

    您是否会建议您在何处查找此配套资料?

    此致

    Malcolm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应联系最近的 TI 代表以获取更多信息。 除了我已经发布的内容外、不能在公共论坛上讨论 HS 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS 器件提供这两种速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Biser

    我们现在已就此与 TI 签订了 NDA、但我们的 FAE 联系人不知道在哪里申请相关信息。

    请告知我们在哪里可以请求此信息。

    谢谢

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知安全团队。 他们将在此处回复或直接与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Biser

    您是否会再次追问您的安全团队、对于 AM335x 安全启动功能、我尚未联系过。

    此致

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    M-E、
    我已经向我们的现场组织发送了一封电子邮件、以便尽快与您联系。 很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    您会再次为我追问您的现场人员吗? 我没有联系过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    M-E、
    我正在与我们的全球客户支持团队联系...很抱歉耽误您的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS 器件中是否提供600Mhz?