This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何在 C6748LCDK 上使用/测试 AER 库

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583371/tms320c6748-how-to-use-test-aer-library-on-c6748lcdk

器件型号:TMS320C6748

您好!

是否有任何有关如何在 C6748LCDK 板上测试 AER 库的代码示例或教程文档? 我尝试从 AER_17_0_0_0、 "aertest_ce64Ple_CE64PLE_LE_ELF"导入测试项目、但在链接器文件中针对"无匹配段"出现了大量错误。

谢谢、

-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、

    如您所见、该库非常旧(2013年最后更新)、该库最初是在 C64x+ DSP 而非 C674x DSP 上创建的。 C674x DSPn`t C64x+代码、但具有相同的存储器配置。 您使用的编译器版本是什么。 我猜由于编译器更改、您会看到这些问题。

    如果您看到构建日志"无匹配段"应该是警告而不是错误、以便可以构建测试二进制文件。 如果需要,可以在链接器命令文件中删除_AEC_*和_AGC_*的前导下划线。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    AER 库是否仍然推荐用于新设计?

    在 C6748LCDK 板上尝试它的最佳方法是什么? 我应该从 McASP Starterware 项目开始、然后添加 AER 库并尝试调用 API 吗?

    谢谢、
    -Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、AER 库是 TI 支持的非常有效的软件、但目前它处于维护模式、因为该软件没有新功能请求或错误报告。 由于 DSP 架构向后兼容、这是针对可在 C66x 和 C674x DSP 上使用的 C64p 器件进行的代码优化。 我们确实计划使用 K2G 和 C6747发布波束形成 TI 设计、该设计将演示在演示环境中的用法。

    是的、n`t LCDK、如果您不打算使用 OS、则 Starterware McASP 回送是集成 AER 的最佳起点。 请注意、回送当前适用于音频输入、而不适用于麦克风输入。

    此外、您可能有兴趣了解我们在 LCDK 上使用 DSP Soundware 进行的此 TI 设计:
    www.ti.com/.../TIDEP0071

    该 TI 设计也是使用 Starterware 中的 MCASP 代码创建的。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    正如您提到的 TIDEP0071参考设计、我是否可以知道与 AER 相比、DSP Soundware 有哪些优势或差异? 我阅读了 Soundware 软件包中的手册、它们看起来非常相似、但您知道、AER 是免费的 TI 产品。

    谢谢、
    -Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是唯一的区别。 一种是第三方支持、专门针对您所使用的平台进行了测试、另一种是在 C64x DSP 上创建和测试的免费 TI 产品、因此系统连接需要由终端应用开发人员完成。 您可以根据所需的支持选择任一选项。

    我n`t 已经对2个实现方案的性能进行了详尽的比较。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul,

    我正在搜索 TI 回声消除参考设计。  

    我记得 TIDEP0071是其中之一、但我在 TI 网站上找不到它、相关页面似乎已被删除... 您可以向我发送此设计文件的副本吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不再支持/推广 TI 设计、因此我们建议您联系 DSP Soundware 了解此设计的详细信息:
    dspsoundware.com/.../

    用于该 TI 设计的设计文件是用于 LCDK 平台的原理图和设计文件、您可以在此处找到:
    www.ti.com/.../tmdslcdk6748 文档

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul