This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:适合雷达的右侧 p/n

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584555/tda3-right-p-n-for-radar

器件型号:TDA3

您好!

我的客户设计 ADAS 雷达并要求提供合适的 SoC 和相关文档。
他们已经为这些产品组签订了 NDA。

他们已经拥有用于 ADAS 视觉原型的 XTDA3SXXBABFQ1样片。 我们知道、这是 TDA3系列中的一个超集。
客户询问:他们是否可以将相同的样本用于雷达原型? 或者他们应该使用什么样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    我将很快通知专家进行评论。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是预量产样片的"超集"器件型号、应用于原型设计/开发。

    对于生产系统、您应根据器件数据手册中的器件比较表选择适合您需求的器件。  您可以通过软件限制超集器件的使用、以匹配所需的器件。

    此致
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle、
    我想再次回答这个问题、因为客户为雷达选择了正确的 p/n。 我们查看了数据表(SPRS964C)、但在器件比较表(表3-1)中找不到有关超集或雷达的信息。 仅视觉和分析。 从哪里可以获得具有超集和雷达版本的完整比较表以供适当选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vladimir Aparin、

    雷达信息附录。 此附录处于 NDA 状态、您应联系当地的 TI 代表以获取该附录。

    此致、
    Mariya