This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:IPNC 3.5颜色问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582461/dm385-ipnc-3-5-color-issue

器件型号:DM385

大家好、


我们将 IPNC 3.5与定制板一起使用。 我们在预先猜中的图像上面临真正的色彩重现。 与内部相比、外部图像更粉色。我从内部和外部都连接了来自 DCC 工具的原始采集图像+从内部和外部处理的图像。

如何在处理的图像上获得真彩色或去除粉色?


此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    同时、您可以在 e2e 中搜索类似问题。


    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是因为颜色校正矩阵(CCM)或自动白平衡(AWB)错误。 由于您已经拥有 DCC 工具、因此可以通过禁用 AWB 并将 WB 增益设置为1来快速验证这一点。 通过禁用 DCC 并将矩阵设置为单位、对 CCM 进行类似的实验。

    此致
    尼姆瓦尔盖塞
    Pathpartner 技术 PVT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin Varghese、


    感谢您的回复、

    这可能是因为颜色校正矩阵(CCM)错误 

    我找不到任何颜色校正矩阵(CCM)。 您可以指定路径吗?

    由于您已经拥有 DCC 工具、因此可以通过禁用 AWB 并将 WB 增益设置为1来快速验证这一点。 

    对于禁用 AWB、我们在 DCC 中只有上述选项

    用于将 WB 增益设置为1。 您可以指定路径吗?

    通过禁用 DCC 并将矩阵设置为单位、对 CCM 进行类似的实验。 

    找不到 CCM、将矩阵设置为单位? 该怎么做?

    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新??


    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    很抱歉耽误你的回答!

    由于 DCC 工具处于 NDA 状态、我无法在公共论坛中讨论更多详细信息。 请参阅 DCC 用户指南以更好地了解该工具。

    如果您需要进一步的帮助、我们可以离线讨论这一点。

    此致
    尼姆瓦尔盖塞
    nithin.varghese@pathpartnertech.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种传感器?
    传感器数据表提供了颜色校正矩阵(CCM)、该矩阵应用于配置 ISP 的 RGB2RGB 模块(有2个模块)。
    您可以使用 DCC 工具来处理这些矩阵。
    您是否已为您使用的传感器调整了 WB?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种传感器? 

    AR0330

    传感器数据表提供了颜色校正矩阵(CCM) 

    在 AR0330数据表中、我们找不到 CCM 详细信息。

    您是否已为您使用的传感器调整了 WB? 

    不可以。我们使用的是 issdrv_algTIawbCalcData_default.c

    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin Varghese、

    我们是否需要与 TI 签订 NDA?

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ti_tools/iss_03_50_00_00/packages/ti/PSP /iss/drivers/ALG/2A/src/issdrv_alg2AApi.c 中

    我将3DLut 示例代码从3.8 IPNC RDK 迁移到3.5 IPNC RDK。

    如果我们使用 3DLut 示例代码、则输出图像没有差异...

    为什么 tIspParamCfg.ptIssConfig->pt3Dcc->enable = 0; 默认情况下使能= 0???

    如果我们同时启用 =1、则输出图像没有差异...

    此致、

    Raj M



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图像看起来好像您忘记在图像传感器上安装红外截止滤光片、或者红外截止滤光片日夜位置的信号不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我在配备 MN34041传感器的 DM 385上遇到了类似的问题。 在 ISP 流水线中启用 H3A 中断后、它得到了解决。 您能否检查您的终端是否启用了 H3A?


    谢谢、
    Prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    感谢您的回答。

    如何在 ISP 流水线中启用 H3A 中断? 您能否提供修补程序或文件路径?

    BR、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我不再使用 DM38x、因此我没有提供确切文件路径的代码库。 但是、我可以为您提供提示。 使用 grep 命令在 RDK 代码中搜索 VD0中断。 这是为 ISP 中的每一帧生成的中断。 您还应注册类似的中断以启用 H3A。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    感谢您的回答。

    我找到 ISP VD0中断寄存器、如下所示

    文件:ti_tools/iss_03_50_00_00/packages/ti/sps/iss/hal/iss/is/is/is/isif/src/isif.c
    ISP_WRITE32 (ISIF_REG->VDINT0、cfg->vd0_intr_timing_LineNo);

    对于 H3A、我不知道如何注册 VD0?

    BR
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、
    VD0和 H3A 是独立的中断。 看看是否存在 H3A。 如果不是、请参考如何在类似行上注册 VD0并配置 H3A。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术