This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:IPNC RDK 文件保存和 avserver

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582119/tms320dm368-ipnc-rdk-filesave-and-avserver

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们将处理 IPNC RDK v5.1.0。

在 IPNC RDK v5.1.0中,所有需要启用的算法都作为参数传递给命令行中的./avServer.out 应用程序文件。

编码后、如何保存该编码文件?


AVServerMain.c 有其主函数、avi_Save.c 有其自己的主函数、它是如何处理的?


有人能不能就此提出想法?

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    使用 Web GUI 可以保存视频。 请参阅用户指南第3-60页;视频文件:、视频大小部分。  您可以插入 SD 卡以保存编码文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    如果问题已解决、请单击验证答案以关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    FileSave 在 DM36x EVM 中工作正常。 流媒体也在工作。 但 WebGUI 无法正常工作。 根据 YUV 传感器集成指南、我们已更改 RCS 文件中的应用、该指南介绍了如何在 EVM 中运行应用。

    对于 GUI、我们使用64位 Windows 7和 IE 版本8。

    这是用于 EVM 的 RCS 文件:

    "

    #加载 dsplink 和 cmem 内核模块
    /bin/mount -t sysfs none /sys -n
    mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
    CD $DVEVMDIR
    mount -t jffs2 /dev/mtdblock4 /mnt/nand

    #/system_server 和
    ##$DVEVMDIR/beforeloadkmodule.sh
    ##$DVEVMDIR/loadkmodules.sh
    ##$DVEVMDIR/loadmodules_ipnc.sh
    ifconfig lo 127.0.0.1
    CD $DVEVMDIR
    #/boot_proc 1.
    ##$DVEVMDIR/autorun.sh
    安装 devpts /dev/pts -t devpts

    "

    请帮助我如何运行 WebGUI 和网页。

    以下是引导日志:

    e2e.ti.com/.../boot_5F00_log_5F00_3_5F00_8.txt

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    请关闭此主题、因为已有一个新主题正在运行、我们将对此进行研究。
    此主题介绍如何保存似乎已应答的位流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    我要关闭此主题。

    此致、
    Amit Soni