您好!
首先、让我们介绍一下我的试用环境:
AM57xx A15运行 Linux、M4运行 TI-RTOS、Linux 将运行
显示图形和 M4控制 GPIO 上拉/下拉;
我们使用 GPIO 输出2ms PWM 波。
我已经对此问题进行了一些试验:
我在 RTOS 侧(M4内核)使用 Task_sleep 来休眠1ms、然后反向 GPIO。
当图形未更改时、GPIO 波形信号无抖动。 但是、当图形发生变化时 、抖动会更大! (100US-300us)
2、我使用 gptimer 使 GPIO 生成2ms PWM 波、
这种现象是相同的,也就是说,当图形没有变化时,GPIO 波形信号没有抖动。 但是、当图形发生变化时 、抖动会更大! (800us 至900us)
我在 TI AM57xx GP EVM 板上进行了相同的测试、 但也有相同的现象。
, ,当图形发生变化时,时钟系统的抖动会更大?
关于这个 CPU 问题、请给我一些 建议和解决方案!
非常感谢!
此致
Qing