This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM57xx 问题:当图形发生变化时、时钟具有更大的抖动

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582007/am57xx-issue-when-the-graphics-changes-the-clock-has-a-greater-jitter

主题中讨论的其他器件:SYSBIOSAM5718TMDXIDK57X-LCDAM5728

您好!

首先、让我们介绍一下我的试用环境:
AM57xx A15运行 Linux、M4运行 TI-RTOS、Linux 将运行
显示图形和 M4控制 GPIO 上拉/下拉;
我们使用 GPIO 输出2ms PWM 波。

我已经对此问题进行了一些试验:


我在 RTOS 侧(M4内核)使用 Task_sleep 来休眠1ms、然后反向 GPIO。

当图形未更改时、GPIO 波形信号无抖动。  但是、当图形发生变化时 、抖动会更大!  (100US-300us)

2、我使用 gptimer 使 GPIO 生成2ms PWM 波、

这种现象是相同的,也就是说,当图形没有变化时,GPIO 波形信号没有抖动。  但是、当图形发生变化时 、抖动会更大!  (800us 至900us)

我在 TI AM57xx GP EVM 板上进行了相同的测试、 但也有相同的现象。

, ,当图形发生变化时,时钟系统的抖动会更大?

关于这个 CPU 问题、请给我一些 建议和解决方案!

非常感谢!

此致

Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    是的,如果我收到了客户的回复,我会告诉您! 非常感谢、Eric!

    此致
    Qing