This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:当前 DM388用户正在寻找低功耗替代达芬奇器件、以用于即将推出的设计

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584327/dm388-current-dm388-user-looking-for-lower-power-alternative-davinci-for-upcoming-design

器件型号:DM388

团队、

我们现有的 DM388客户有兴趣了解后续成像应用中是否有任何低功耗的达芬奇产品。

老实 说、DM36x、DM38x、DM812x、DM814x 的功耗可能都与现有的 DM388相同或更高(苹果;它们仍然需要相同或更好的成像/视频性能)。  但是、DM5xx 下一代器件变体在这里可能值得使用吗?

你们可以提出一些建议吗?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    看起来 DM50x 的功耗比 DM38x、DM36x、DM81xx 低。 但请注意、DM50x 没有 Cortex-A 处理器、因此没有可用的 HLOS (Linux、Android)、只有 RTOS。 如果此处理器适合您的成像应用、请查看 DM50x 文档(DM 和 TRM)和以下链接。


    www.ti.com/.../overview.page

    www.ti.com/.../products.page

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pavel、

    可以了。  我将查看并感谢您的评论。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    客户已决定重复使用 DM388、以利用现有的设计经验和活动。

    DID 询问是否有其他文档(除 DM 和 TRM 之外)更具体地概述了如何进一步优化以实现低功耗运行。 对于 Linux 软件方面的建议以及任何其他硬件注意事项都是最适用的。

    提前感谢您提供的任何其他配套资料。

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    以下 wiki 页面可能会有所帮助:
    processors.wiki.ti.com/.../DM385_and_DM388_Power_Consumption_Resources

    另请注意、DM388具有基于 Linux 内核4.4的新 SDK:

    www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel 和社区

    客户确实决定在这些新一代设计中重复使用达芬奇系列。 DM388低功耗运行、或许与第三方 PathPartner 可以提供的一些低功耗结合使用即可。 对于性能更高的应用、仍然可以利用软件投资、可以考虑将 DM8127/8148与附加 DSP 功能结合使用。

    再次感谢大家的参与。

    是的