This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:视频平面调整

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581698/linux-am5728-video-plane-adjustments

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

各位专家、您好。

我在 HDMI 屏幕上覆盖两个平面(vid2、vid3)并输出它。

我想调整其中一个平面中的饱和、对比度和亮度。

您能告诉我有文档或示例吗?

使用 PSDK-03.01.00.06和 am5728

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="aupers"]我想调整其中一个平面中的饱和、对比度、亮度。

    AM5728上的任何硬件加速器都不支持此功能。 将需要在软件中完成、但 TI 不会在软件上提供任何算法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manisha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉。 这是我的错误。
    它不是平面、而是 DSS。

    我找到 tV_properties 信息(边距、饱和度、对比度、亮度...) 请参阅/drivers/gpu/drm/drm_crtc.c。
    我查找了信息以使用它、但我找不到它。
    使用它是否合适?

    如果此信息正确、请提供一些文档或示例以说明如何实现此目的?

    谢谢你。