工具/软件:Linux
大家好!
我在电路板上使用了 u-boot.bin。 此时、我可以通过 u-boot-spi.gph 映像从 CCS 或从 SPI NOR 闪存启动板加载和启动 u-boot.bin。 但仅在 u-boot 控制台中。 Linux 无法正常启动、并且在内核代码中旋转。 此处对问题的描述:
Processor SDK 中的所有软件组件。 所有这些都已正确配置并按照 相应 手册中的说明进行构建、而不会出现错误:
U-BOOT-SPI.GPH
skern-k2e.bin -使用#define 调试进行编译
k2-fw-initrd.cpio.gz (非构建-从预构建映像中使用)
KeyStone-k2e-evm.dTB
zImage -在 某些文件中使用#define debug 进行编译
以下是引导消息:
****在****上方剪切一些输出
按任意键停止自动引导:0
K2E_EMAC0等待 SGMII 自动协商完成。 完成
K2E_EMAC0等待 PHY 自动协商完成。 完成
使用 K2E_EMAC0器件
来自服务器192.168.0.102的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.241
文件名'wh101v/skern-k2e.bin'。
加载地址:0xc1f0000
正在加载:########
5.9 KiB/s
完成
传输的字节= 32832 (8040十六进制)
调试:skern_init():CPU0:From = 0x00000001 DSP_BASE = 0x01e80000 freq = 2083333
调试:skern_init():安全模式:核心频率- 2083333 Hz
K2_BM_15。 07年3月6日起构建 SoC:k2e:10:53:40
##已安装显示器@ 0xc1f0000、freq [208333333333]、状态203390975
K2E_EMAC0等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 K2E_EMAC0器件
来自服务器192.168.0.102的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.241
文件名'wh101v/k2-fw-initrd.cpio.gz'。
加载地址:0x88080000
正在加载:##########
1.7 MIB/s
完成
传输的字节= 64887 (fd77十六进制)
K2E_EMAC0等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 K2E_EMAC0器件
来自服务器192.168.0.102的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.241
文件名'wh101v/keystone-k2e-evm.dtb'。
加载地址:0x88000000
正在加载:######
1.5 MIB/s
完成
传输的字节= 44611 (ae43十六进制)
K2E_EMAC0等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 K2E_EMAC0器件
来自服务器192.168.0.102的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.241
文件名'wh101v/zImage'。
加载地址:0x82000000
正在加载:############################################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
############################
1.6 MIB/s
完成
传输的字节= 3480832 (351d00十六进制)
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x351d00]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将 Ramdisk 加载到8fff0000,结束8ffd77... 好的
正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ffe42... 好的
FT_board_setup()
FT_board_setup_Ex ()
正在启动内核...
正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
调试:skern_powerON_CPU ():>>> skern_powerON_CPU (1)>>>
调试:skern_123_init():安全模式:核心频率- 2083333 Hz
调试:skern_powerON_CPU ():>>> skern_powerON_CPU (2)>>>
调试:skern_123_init():安全模式:核心频率- 2083333 Hz
调试:skern_powerON_CPU ():>>> skern_powerON_CPU (3)>>>
调试:skern_123_init():安全模式:核心频率- 2083333 Hz
引导过程在此处停止:(
我曾尝试调试此问题、发现处理器在 Linux 区域代码中工作、未挂起。 我可以通过 JTAG 连接到 CCS 中的 A15 Core0。
1) 1)您能否查看引导监视器的调试消息、并了解监视器安装错误? 安装地址可能无效? 在 TI wiki 地址中标记为 0x0C140000、但在引导监视器代码中安装地址为0x0C1F0000。
2) 2)您能告诉我、这种行为的可能原因以及我如何调试此问题吗? 如果您需要任何其他信息、我将提供该信息。
3) 3)您能否查看 u-boot 环境设置并将其与 EVM 设置进行比较? 可能是某些地址无效? 谢谢你。
4) 4)在我的板上安装的内存比在 EVM 上安装的内存要少。 无 NAND、SD。 请告诉我、我如何在 dtb 中解决此问题?
谢谢你。
P.S. U-boot 环境设置:
Addr_mon=0x0C1F0000
Addr_sectiondb_key=0xc000000
ADDR_ubi=0x82000000
arch = ARM
args_all=setenv bootargs console=ttyS0、115200n8 rootwait=1
args_net=setenv bootargs ${bootargs}rootfstype=NFS root=/dev/nfs rw nfsroot=${serverip}:${nfs_root}、${nfs_options}ip=dhcp
args_ramfs=setenv bootargs ${bootargs}rdinit=/sbin/init rw root=/dev/ram0 initrd=0x8080000,80M
args_ubi=setenv bootargs ${bootargs}rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=ubifs、2048
波特率=115200
board=ks2_evm
board_name=ks2_EVM
boot=net
BOOT_FDT=尝试
bootargs=console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=NFS root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.102:/home/karak/targetfs-swh101v、v3、TCP、rsize=4096、wsize=4096 IP=DHCP
bootcmd=run init_${boot}get_mon_${boot}run_mon init_fw_rd_${boot}get_FDT_${boot}get_kern_${boot}run_kern
bootcmd_old=run init_${boot}get_mon_${boot}run_mon init_fw_rd_${boot}get_FDT_${boot}get_kern_${boot}run_kern
BOOTDELAY=2
bootdir=/boot
BOOTM_SIZE=0x10000000
burn_ubi=n 和 erase.part ubifs;n 并写入${addr_ubi}ubifs ${filesize}
burn_uboot_nAND_AND = n 并擦除0 0x100000;n 并写入${loadaddr}0 ${filesize}
burn_uboot_SPI=SF 探测器;SF 擦除0 0x90000;SF 写入${loadaddr}0 ${filesize}
CPU=armv7
ethact=K2E_EMAC0
ethaddr=b4:99:4c:11:64:36
FDT_addr_r=0x88000000
fdtaddr=0x88000000
fdtcontrolladdr=beef3388
fileaddr=88000000
filesize=ae43
get_FDT_net=tftp ${fdtaddr}${tftp_root}/${name_FDT}
get_FDT_NFS=NFS ${fdtaddr}${nfs_root}/boot/${name_FDT}
get_FDT_ramfs=DHCP ${fdtaddr}${tftp_root}/${name_FDT}
get_FDT_ubi=ubifsload ${fdtaddr}${bootdir}/${name_FDT}
get_fs_ramfs=DHCP ${rdaddr}${tftp_root}/${name_fs}
get_kern_net=tftp ${loadaddr}${tftp_root}/${name_kern}
get_kern_nfs=nfs ${loadaddr}${nfs_root}/boot/${name_kern}
get_kern_ramfs=DHCP ${loadaddr}${tftp_root}/${name_kern}
get_kern_ubi=ubifsload ${loadaddr}${bootdir}/${name_kern}
get_mon_net=tftp ${addr_mon}${tftp_root}/${name_mon}
get_mon_nfs=nfs ${addr_mon}${nfs_root}/boot/${name_mon}
get_mon_ramfs=DHCP ${addr_mon}${tftp_root}/${name_mon}
get_mon_ubi=ubifsload ${addr_mon}${bootdir}/${name_mon}
get_ubi_net=DHCP ${addr_ubi}${tftp_root}/${name_ubi}
get_ubi_nfs=nfs ${addr_ubi}${nfs_root}/boot/${name_ubi}
get_uboot_net=tftp ${loadaddr}${tftp_root}/${name_uboot}
get_uboot_nfs=nfs ${loadaddr}${nfs_root}/boot/${name_uboot}
init_fw_rd_net=tftp ${rdaddr}${tftp_root}/${name_fw_rd};运行 set_rd_spec
init_fw_rd_ramfs=setenv rd_spec -
init_fw_rd_ubi=ubifsload ${rdaddr}${bootdir}/${name_fw_rd};运行 set_rd_spec
init_net=run args_all args_net
init_nfs=setenv 自动载入否;dhcp;运行 args_all args_net
init_ramfs=run args_all args_ramfs get_fs_ramfs
init_ubi=run args_all args_ubi;ubi 零件子项;ubifsmount ubi:rootfs;
ipaddr=192.168.0.241
kernel_addr_r=0x82000000
loadaddr=0x82000000
MEM_Lpae=0
mtdparts=mtdparts=Davinci_nand.0:1024k (引导加载程序) ro、512K (params) ro、-(ubifs)
NAME_FDT=keystone-k2e-evm.dtb
NAME_FS=arago-console-image-k2e-evm.cpio.gz
NAME_FW_rd = k2-fw-initrd.cpio.gz
name_kern=zImage
name_mon=skern-k2e.bin
name_ubi=k2e-evm-ubifs.ubi
name_uboot=u-boot-spi.gph
nfs_options=v3、tcp、rsize=4096、wsize=4096
nfs_root=/home/karak/targetfs-swh101v
NO_POST=1
pxefile_addr_r=0x80100000
ramdisk_addr_r=0x88080000
RD_SPEC=0x88080000:8040
读数地址= 0x88080000
run_kern=bootz ${loadaddr}${rd_spec}${fdtaddr}
run_mon=mon_install ${addr_mon}
脚本地址=0x80000000
serverip=192.168.0.102
set_rd_spec=setenv rd_spec ${rdaddr}:${filesize}
SoC= KeyStone
stderr=串行@02530c00
stdin =串行@02530c00
stdout=串行@02530c00
TFTP_ROOT=wh101v
供应商= TI
ver = U-Boot 2016.05-00304-ged00144-脏(2017年3月2日- 16:51:47 +0300)