This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:将.out 文件转换为.bin 格式

Guru**** 2559620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578189/tmdsidk437x-conversion-of-out-file-to-bin-format

器件型号:TMDSIDK437X

您好!

    我有构建 UART 示例项目。 现在、我要使用 UART.OUT 文件制作可引导 SD 卡。 我已根据 说明创建 SD 卡映像并删除了 MLO 和 app。 现在、我的问题是如何将.out 文件转换为.bin 文件、以便可以复制到 SD 卡。

谢谢、此致、

 Nikhil Muley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么软件? Linux 还是 RTOS? 请在以后的初始帖子中注明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在使用的 TI RTOS 软件。
    "这是什么软件? Linux 还是 RTOS? 请在以后的初始帖子中注明。"
    好的、从现在开始、我将随我正在使用的软件一起指定我的问题。

    谢谢、此致、
    Nikhil Muley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在任何 RTOS 示例 CCS 项目中,如果您检查属性--- >生成--- >步骤--- >编译后步骤,您将看到.out 如何转换为.bin:
    ${TI_PDK_INSTALL_DIR}/packages/pdkAppImageCreate.bat ${TI_PDK_INSTALL_DIR}/封装${CG_TOOL_ROOT}${PROJLE_LOC}/${ConfigName}${ProjName}AM437x ARM

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric,
    感谢您的回复,我遗漏了该部分。 现在还可以。

    谢谢、此致、
    Nikhil Muley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    从.out 文件生成的.bin 文件等效于_ti.bin? 或者它只是一个 bin 文件。
    如果它只是一个.bin 文件,如何将它转换为_ti.bin?

    谢谢、此致、
    Nikhil Muley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请选中  ,从.bin 转换到_ti.bin 由 tiimage.exe 完成

    另请参阅我之前提到的批处理文件:

     :SOC_AM3_AM4
       %CG_TOOL_PATH%/bin/arm-none-eabi-objcopy -O 二进制%APP_NAME%.out %APP_NAME%.bin
       %pdk_path%/ti/starterware/tools/ti_image/tiimage.exe 0x80000000无%app_name%.bin 应用程序)
       转至 ENDSCRIPT

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我使用的是 pdk_am335x_1_0_3、但文件 pdkAppImageCreate.bat 似乎未安装。

    我是否可以在某个位置下载它以及 它可能调用的任何可执行文件?

    [我的设置是:
    定制 PCB
    AM3352BZCZ30
    CCS 版本:6.1.2.00015
    BIOS_6_45_01_29
    PDK_AM335x_1_0_3
    GNU v4.0.3 (Linaro)
    Win 7 64位
    连接 Micron N25Q128A11ESE40闪存的 MCSPI 接口]

    谢谢、
    GerryL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerry、

    请为此打开一个新主题。 旧线程已关闭、主题不相关。 谢谢! 快速回答您的问题:它位于 pdk_am335x_1_0_4或5或6\packages 下

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我想您已经回答了我的问题!
    非常感谢、
    Gerry