This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:TDA2XX-CAN 协议和 UART 使用

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578208/linux-tda2e-tda2xx-can-protocol-and-uart-usage

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux

您好!

我需要将 CAN 协议与 UART 配合使用、那么您能告诉我们如何在 TDA2xx 电路板中使用 CAN 协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalaiventhan、

    Starterware 中有一个 DCAN HAL 驱动程序。 您可以将 DCAN 环回示例作为起点。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 CAN 协议和 UART 协议的引脚类型

    1) 1)要使用的引脚
    2)板中的哪个端口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    您要使用哪个 UART 和 DCAN 实例? 此外、它是 TI EVM 吗?

    BR、
    Vivek Dhande
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我此问题是否已解决、如果是、请将查询标记为已回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用 UART 0、UART 1和 DCAN 1。在哪里可以找到 UART 和 DCAN 的引脚。如何配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 TI EVM、则应查看 EVM 原理图以查看可以使用的所有 UART 实例。 您必须使用 I2C 通信来驱动相应的 IO 扩展器。
    然后、您还应查看焊球编号并执行相应的引脚多路复用。
    我建议您查看 Starterware 示例。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

      您能否发送 EVM 原理图链接,因为我要使用所有外围设备(UART、CAN、I2C)。

    谢谢

    卡莱文比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    您需要联系 Spectrum Digital 获取 EVM 原理图。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我们必须在 starware 文件夹的 env make 文件中更改的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ENV.mk 包含指向工具链和各种编译环境变量的路径。 如果您不使用 defualt 路径/工具链、则需要更新它以构建 starterware。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    谢谢、我需要使用来自软件示例的 UART。如何加载编码以及 我必须检查哪个端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    Starterware 中有许多 UART 示例。 在 TI EVM 上、您可以测试 UART1和 UART3。
    您可以使用 CCS 加载代码并运行二进制文件。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    谢谢、我需要 有关标记在下图中的 tda2xx COM 模块端口的详细信息 (该端口的用途、我们能否从该端口获取输出、例如 UART 3、SPI、I2C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalaiventhan、

    它是一个名为 P9的连接器。 请在电路板原理图中搜索 P9。 谢谢。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、


    谢谢,我们能否在 Sametime 上使用具有单独功能的 UART1和 UART3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kalaiventhan、

    我不确定您的具体意思是什么。

    有关 UART 功能的信息、请参阅《技术参考手册》中的 UART 章节:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我使用 DCAN1协议执行和接收数据。我们需要在同一电路板中同时使用 RX 和 TX、因此我们必须同时更改 RX 和 TX 示例程序、以及任何相关参考文档。