This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:在 TMS320C6455 DSP 中使用以太网调用 main 以发送数据包时、Sendto API 不能正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585165/rtos-sendto-api-is-not-working-properly-while-calling-in-main-to-send-packets-using-ethernet-in-tms320c6455-dsp

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6455

工具/软件:TI-RTOS

您好,

 我正在使用 TMS320C6455 DSP。 我们必须通过以太网发送和接收数据包。我们使用的是 Sys/BIOS、NDK 和 NSP。 在 main 中、我们正在创建 socket。然后绑定它并发送数据包。但 sendto 无法正常工作。recvfrom 同样的问题。我正在连接下面的代码。在输出中、它显示 llEnter()和 llExit 非法调用、就像这样。为什么它会出现?是否会导致不发生 Work Sendto API?我们是否需要做任何更改?为什么它不起作用,请告诉我。

                                                            提前感谢、

此致、

Vaishnavi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能从 main 调用这些函数。 您需要启用中断。 尝试通过任务执行此操作。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。如何使用任务启用中断? 如何在以太网中使用 sendto recvfrom API?

    在 TI 网站上,当我们下载相应的 DSP 套件时,每个 DSP 都有一个示例。 每个 DSP 都有,但我没有找到任何有关 dsk6455 DSP 示例的示例。 如果您有任何专为 EMAC 使用 TMS320C6455 DSP 的示例、您能否发送示例。

    提前感谢,

    此致、
    Vaishnavi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中断被启用为 BIOS_start 的一部分。 您不必执行任何操作。 我知道在这个版本中有 C6455的示例、但它有点旧: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,ToddMullanix,

    我已安装您在以下链接中发送的 NDK 2.0.00版。 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    我使用以下版本:
    Code Composer Studio 6.0.1
    SYS/BIOS:BIOS_6_37_05_35
    NDK:NDK_2_0_00
    NSP:NSP_1_10_02_09
    XDC 工具_3_25_03_72。

    通常,当我们打开 Code Composer Studio 产品时,我们将会得到所安装的所有产品,我们将添加该产品,但我将获得除 NDK_2_0_00以外的所有产品。 当我从 TI Explorer 导入时、也有示例未在 Code Composer Studio 中导入。
    使用特定版本的 NSP、NDK、DSP /BIOS 是否有任何限制? 还是其他任何问题?

    您能否发送您使用过以太网 NSP、NDK、DSP /BIOS 版本的内容。

    此致、
    Vaishnavi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd