器件型号:TDA3
各位专家、您好!
请帮助您解决以下问题:
TDA3x 上
启用 DSP L2D 缓存(DSP @ 500 MHz):
1) 1)将值从 L2D 缓存加载到2x32内核寄存器需要多少个 DSP 周期?
2) 2)如果数据已经在高速缓存中、则需要多少个 DSP 周期?
3) 3)如果数据位于内部 RAM 中、则需要多少个 DSP 周期?
4) 4)如果数据在外部 RAM (DDR3/16位)中、则需要多少个 DSP 周期?
CM4高速缓存-类似问题
1) 1)如果数据已经在缓存中、则需要多少个 M4周期?
2) 2)如果数据在内部 RAM 中、则需要多少个 M4周期?
3) 3)如果数据在外部 RAM (DDR3/16位)中、则需要多少个 M4周期?
谢谢、此致、
Gregor