This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:IPNC_RDK 版本3.9 -如何获取?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582854/tms320dm8127-ipnc_rdk-version-3-9---how-can-i-get-this

器件型号:TMS320DM8127
主题中讨论的其他器件:DM388

您好!

通过搜索网络、我相信那里有一个新的 IPNC_RDK 版本。

我目前正在使用 v3.8、它有许多错误我已经修复、还有其他一些问题我还需要处理。

如何获取 IPNC_RDK v3.9源? 具体而言、我需要更新的内核驱动程序。

谢谢、

梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复制项:
    e2e.ti.com/.../2139801

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人尝试使用新的 IPNC RDK v3.9.0、我会很高兴听到这个消息
    更改和错误修复列表在哪里?
    谢谢、
    梅希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要更改是已升级到4.4的内核版本。

    有关更多详细信息、请参阅随软件包提供的版本说明。

    谢谢、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人成功地将 IPNC_RDK 项目迁移到新版本?
    仅仅替换/ti_tool/ipnc_spm_arago/kernel 中的内核是否足够了?或者是否需要进行其他更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mechi、

    需要进行其他更改。 例如 cmem、syslink、它们是内核组件、位于内核源之外。 以及依赖于内核模块的应用程序。 因此、实际上您需要采用整个封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我正在使用 VirtualMachine 中的 Linux 32位。
    新的 IPNC_RDK_3.9.0是否可以在32位中编译?
    或者、我是否必须将整个项目移动到64位 VM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以仅获取整个 IPNC_RDK ti_tools?
    是否也对 IPNC_RDK 用例进行了更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在任何文档中都找不到提供在基于 IPNC_RDK 3.8.0的工作专有工程之间迁移到 IPNC_RDK 3.9.0的说明
    此类指令是否存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您的另一篇重复文章中所建议的、建议在64位 Linux 计算机中工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK、在 IPNC 用例包中、工具链和内置库发生了变化。 EDMA 框架的变化。 因此、建议采用整个封装。 如上所述,您是否能够参阅软件包中的发行说明? 移植用例(存储库代码)中的更改比采用部分封装更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在软件包中找不到任何版本说明-它们的路径是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将检查并返回到发行说明中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发行说明必须是 TI 发行版 IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-64安装.bin 的一部分。

    您可以在此处找到一些问题的答案、
    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    .bin 文件中的"发行说明"是指向您提到的同一页面的链接。

    但在任何地方都没有提到从版本3.8.0迁移的问题。 3.9.0版。

    我肯定需要新的内核-但我不想花几周时间将基于 IPNC 3.8.0 32位到64位3.9.0.0的现有专有项目移植。

    哪种方法是最好的建议方法?

    谢谢、

    梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mechi Fendel、

    TI 的 MCFW 一定程度上依赖于 Linux 内核、因此无法在现有项目中替换仅内核。 因此、当您升级到4.4内核时、需要使用完整的3.9 RDK。

    但是、为了便于用户/开发人员使用、TI IPNC_RDK_3.9软件在 MCFW 框架中的更改非常小。 因此、所有 API 都必须按原样工作、不做任何更改。 但是、如果您在旧项目中有内核驱动程序级别更改、则需要自行移植。

    如果您还有任何疑问、请告诉我、

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的第一步是在 VMware 64位 Linux 环境中基于 IPNC_RDK_3.8.0编译(生成-s sysall)我当前的项目。
    一旦工作正常、我就可以开始比较并移植到3.9.0。
    是的、我确实有一些驱动程序添加到内核中、并且还需要移植它们。
    我希望迁移到64位将会很简单-尽管代码中使用了"int"、但它不明确...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mechi Fendel、

    DM388上的 ARM A8仅支持32位。

    但是,构建计算机要求是64位 Ubuntu,以便与 Linaro 工具链兼容。

    谢谢