This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:IPNC RDK 相关

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583166/ccs-dm388-ipnc-rdk-related

器件型号:DM388

工具/软件:Code Composer Studio

您好、我想谈谈软件安装。 我可以下载适用于 Linux OS 的 IPNC RDK 软件,但下载文件时,它位于".bin"中。 如何安装它?  当我下载该文件时、我会得到损坏的文件。 请给我一个解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    您是指 IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin 文件吗? 有关更多信息、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../582849
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要使用哪一版本的 RDK 软件?

    您的版本中应提供一个用户指南、其中包含构建和运行的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已安装该文件、现在我可以遇到新问题。 如果我要给 CSK 电路板上电、那么一段时间后、DM388过热。 那么、您能告诉我它始终是发热问题还是其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行的是哪种用例? 如果您运行的是用于长期 处理器的完整流式用例、则会看到发热问题。 如果您看到 CSK 的设计、 则设计中没有散热器。 但是、在定制板上、您可以计划使用一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是打开电源并将其保持在5分钟左右、但当我查看 dm388时、它非常热。 我有使用散热器的计划、但如何将其插入电路板上?
    案例:无需任何案例测试即可开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahant、

    我知道这不是一个好主意、但我们为此购买了一个小风扇。 我可以在电路板发热的情况下运行演示一天以上、而不会出现太多问题。 在这种情况下、还可以使用少量可粘贴的散热器材料。 !!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我如何诊断该板、因为在该 pdf 中需要 CCS、我如何才能找到"DM388诊断项目"? 即导入文件。 实际上、我不知道这一点。
    您能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    您是否已成功下载 IPNC 3.9软件?

    下载 bin 后、请从命令行中删除./ bin 并接受许可条款。 执行此步骤后、它将在安装路径中创建一个目录 、并将 RDK 软件(zip)和文档放置在安装路径中。

    有关安装和软件构建的更多详细信息、请参阅文档。

    下载和安装完成后,您可以参考 RDK 中提供的用户指南来构建它或参考此 wiki

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但该 bin 文件只安装在 Linux OS 中。 该过程适用于基于 Linux 的 PC、但当我购买套件时、还有一本手册、这是一个基于 Windows 的过程。 因此、我引用了该文件、它在网站上提供。 因此、在写入的文件中、您可以在 CCS 软件中创建"目标文件"、但没有给出"如何在 DM388中下载该目标文件?"
    另一个问题是、如果我想要在关闭模式下使用 SW1、那么它需要进入 NAND 模式、但如果我将开关"SW1"置于关闭或开启模式、它始终进入 MMC 模式! 那么、您能告诉我这类问题的解决方案是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、

    虽然我不能完全理解您的问题、但我会尝试重新框标并回答。  请查找我的内嵌回复。

    但该 bin 文件只安装在 Linux OS 中。 该过程适用于基于 Linux 的 PC、但当我购买套件时、还有一本手册、这是一个基于 Windows 的过程。 因此、我引用了该文件、它在网站上提供。 因此、在写入的文件中、您可以在 CCS 软件中创建"目标文件"、但没有给出"如何在 DM388中下载该目标文件?"

    我不知道有任何这样的文件。 你可以和我分享吗? 您可以将其发送到我的电子邮件 ID。  我可以查看并提供正确的输入。 根据您的问题、我想您正在讨论将 bin 或简单 CCS 项目刷写到 CSK 中。  请注意、我们没有在 CSK 上下载完整固件的任何可立即使用的程序(尽管可以)。  我建议使用 Linux 主机。

    另一个问题是、如果我想要在关闭模式下使用 SW1、那么它需要进入 NAND 模式、但如果我将开关"SW1"置于关闭或开启模式、它始终进入 MMC 模式! 那么、您能告诉我这类问题的解决方案是什么?

    。 NAND/SD 引导模式可由开关选择、但 SD 优先于 NAND。  您是否将此功能视为一个问题?  这是 CSK 的已知和预期行为

    有关  更多详细信息、请参阅此 Wiki 指南 ">processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127的"从 SD 引导"部分。 另外、 请参考 DM38x TRM 以了解引导模式优先级。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以分享该文件的链接: www.ti.com/.../spruid5.pdf。 这是一个文档和我将在邮件 ID 上的第二个文档。 请给我邮寄 ID。 第一个文档随套件一起提供。 您能给我第二个文档的邮件 ID 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    在您共享的文档中、没有从 CCS 闪存的此类过程。 这是一个 QSG、它介绍了如何开箱运行演示。

    因此、请提供正确文档的参考。 您可以向我发送电子邮件@hvravikiran@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在此处分享测试程序文档的链接: www.ti.com/.../getliterature.tsp
    在此 Zip 文件中、我们获得了测试程序文档文件和我们所引用的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    我可以下载 zip 文件并检查文档、但没有这样的文档可以解释您所引用的基于 CCS 的过程。

    如果您能给我指出正确的文档名称和页面,请表示感谢:)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    您可以下载上面的链接 Zip 文件吗? 由 TI 提供。 当您下载该文件时、您将获得 zip 文件、然后您将其解压。 ZIP 文件名称为"Spru247"。 在该文件夹中、您将获得"Documentation 文件夹"、然后将其打开并进入"Test procedure 文件夹"。 您会得到一个字的文件并将其打开。 然后转至第30页的"43页中的第30页"。 CCS 进程是该文件7.1的主题编号。
    其中编写了"导入 CCS 项目"。 但我们不知道的 CCS 项目文件在哪里? 然后、第13点、有写入的 run->Load->Load Program、但我们要在哪里加载? 这意味着我们在 ARM 中下载该程序?
    请帮助我了解该文件。 )

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    是的、现在我了解了您遇到的问题。 我将在内部对此进行检查并返回给您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、先生、

    谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我最近与模块所有者的询问、CSK 没有 CCS 项目发布。 目前尚不清楚是否有发布计划。 我正在等待输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我可以继续执行此测试过程还是继续执行 Linux 过程?
    当我连接调试电缆时、我又遇到了一个问题、然后调试指示灯亮起了一段时间。 几秒钟后、它"关闭"。 我认为这是驱动程序的问题、但我也安装了 USB 驱动程序("XDS 仿真软件包")。 但它没有得到解决。 这个问题正在造成一个新的问题。 我不会在 Linux 基本过程中处理"应用程序运行过程"。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    请您查看此内容吗?

    www.ti.com/.../sprr246

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有这个文件、但有一些问题。 我运行该文件一次、但第二次遇到了很多问题。
    错误151:FTDI 驱动程序丢失、XDS 100链接太多。
    2.当我在 cortex A8中加载程序时、我们得到了电阻器的误差。
    3.在"Tera term"串行显示器上,我们什么都没有。 所有过程都已完成、测试过程文件中提供了该过程。
    加载程序后按下热复位按钮时、我得到一个 Arago 项目在 Tera Term 上工作、该 term 在该文件中未预期或未给出。

    我知道、我对您的期望很高、但我是这个工作的初学者、因此我希望您能帮助我解决这个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    以上错误可能是由于 Windows 计算机上安装了驱动程序所致。

    其他用户可以使用此功能而不会出现任何问题。 请访问 e2e.ti.com/.../590041

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我解决了驱动程序问题、但没有得到任何关于 Tera Term 的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    您的问题与先前报告的问题不同。
    请关闭此主题并创建另一个主题、以便更好地跟踪论坛的其他用户并使其可见。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、先生、没问题。