This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C32 &放大器;XDS510

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575311/tms320c32-xds510

尊敬的团队:

请在下面查找客户请求、

请为其提供支持吗?  

在我们的电话交谈之后、这里是 XDS510仿真器模型、我们正在寻找其中的两个元素之一:

它由两部分组成:

1张"HDS510控制器"卡、插入 PC 并带有25pts SUB D 连接器(请参阅随附的照片)

1个 POD-MPSD 3/5V (这是将"HDS510 控制器"板上的25pts subD 连接器连接到配备 TMS320C32的目标板的电缆)。

我们的需求:我们需要更换 POD-MPSD 3/5V (我们 PC 的"HDS510控制器"正常)。

 

您能否帮助我们提供基于以下内容的可能替代解决方案:

XDS510PP MPSD 扫描路径仿真器 Pod (C30 / C31 / C32)?

谢谢、

Maxime