This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 Android 的 Jacinto6板:如何构建纵向固件?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571717/jacinto6-board-with-android-how-to-build-a-portrait-firmware

我正在为 Jacinto6板(dra7xx)开发定制 Android 固件。 默认情况下、电路板为横向(800x480)。

我需要开发固件的纵向版本、以便:

  • 在恢复过程中刷写固件时、可以垂直处理电路板(480x800)

  • 在引导(横向)和启动器(纵向)之间转换时、没有旋转伪影

我已经尝试将"product_characteristics "设置为"phone"、并将"screen_orientation_纵向"硬编码为各种框架类(WindowManager、ActivityManagerService、PhoneWindowManager 等)

您是否有任何解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maurizio、

    此主题已移至 Linux 论坛以获得更合适的支持。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过 USER_ROTATION?

    此致、

    Kevin Lavery