尊敬的香榭丽舍
我将使用 AM437x GP EVM、该 EVM 连接了 HDMI 监视器并使用 Linux PSDK。
我想编写一个用户空间应用程序、并能够将存储在 DDR 中的原始视频帧(零拷贝)发送到显示屏。 我不熟悉从 Linux 中使用显示屏、因此希望我能在这里获得一些帮助。
我有几个问题:
- 我应该使用 libdrm 还是应该使用其他方法?
- 是否有任何简单的示例说明如何执行此操作?
- 我能否对帧执行零拷贝、基本上为驱动程序提供一个指向我的帧的指针?
- 如何将其与显示帧边界同步?
基本上、我在 DDR 中有大量图像、我想在显示帧速率时逐个显示这些图像、而无需执行帧复制。
谢谢