您好、先生:
我使用的是 am5728的 McASP。 现在、我要将默认通道数更改为2。
int channels = params_channels (params); // 此处我打印通道的值, 此代码位于 Davinci-McAP.c 中
我真的相信、当我使用 alsa 框架时、我只需要调用函数 snd_pcm_set_params 来设置通道。
但当我 这么做时,我仍然得到与以前相同的值2。 请告诉我原因吗? 非常感谢!
我的报如下所示:
/*
此超小型演示将随机样本发送到您的扬声器。
*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
静态 char *设备="默认值"; /*播放设备*/
snd_output_t *输出=空;
无符号字符缓冲区[1*1024]; /*一些随机数据*//unsigned
short int buffer[1*1024]; /*一些随机数据*/
int main (void)
{
Int 错误;
unsigned int i;
snd_pcm_t *句柄;
//snd_pcm_hw_params_t * hwparams;
snd_pcm_sframes_t frames;
//int channels = 4;
printf ("缓冲区大小为%d\n"、sizeof (buffer));
对于(i = 0;i < sizeof (buffer);i++)
//buffer[i]= random ()& 0xff;
//buffer[i]= 0xff;
Buffer[i]= i;
如果((err = snd_pcm_open (&handle、device、snd_pcm_stream_replayback、0))< 0){
printf ("回放打开错误:%s\n"、snd_strerror (err));
EXIT (EXIT_FAILURE);
}
//snd_pcm_hw_params_alloca (&hwparams);
//snd_pcm_hw_params_set_channels (handle、hwparams、channels);
如果((err = snd_pcm_set_params (handle、
//snd_PCM_format_U8、
SND_PCM_FORMAT_U16、
SND_PCM_ACCESS_RW_Interleaved、
16、//通道
48000、
1、
500000))< 0){/* 0.5sec */
printf ("回放打开错误:%s\n"、snd_strerror (err));
EXIT (EXIT_FAILURE);
}
//for (i = 0;i < 16;i++){
//while (1){
// 帧= snd_pcm_writei (handle、buffer、sizeof (buffer));
/////printf ("frames =%d\n"、frames);
// 如果(帧< 0)
// 帧= nd_PCM_Recover (handle、帧、0);
// if (帧< 0){
// printf ("snd_PCM_writei failed:%s\n"、snd_strerror (frames));
// 中断;
//}
// if (帧> 0 &&帧<(long) sizeof (buffer))
// printf ("短写入(预期为%Li、写入%Li)\n"、(long) sizeof (buffer)、帧);
////snd_PCM_DRAIN (handle);
//}
SND_PCM_CLOSE (句柄);
返回0;
}