This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:关于 TDA3x EVM VIP 连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581096/tda3-about-tda3x-evm-vip-connection

器件型号:TDA3

大家好

我有关于 TDA3x Spectrum Digital EVM 的问题。

请参阅 TDA3x/DRA78x/DM50x -15x15 EVM 用户指南修订版2.1。
我的客户希望使用 TDA3x 的 VIP 连接摄像机。
TDA3x 已连接 CPLD。
这意味着 TDA3x (VIP)→CPLD→P4003 (扩展连接器)

我想知道摄像机输入应该连接到每个引脚的 TDA3x VIP。
您是否为连接的每个引脚提供了任何文档?
如果您知道、请告诉我文档编号。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将你的问题转交给专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    谢谢!
    我等待您的回答。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu、

    我不是很确定您要寻找什么。 您是否在用户指南中检查了以下内容?

    表8:并行摄像头扩展引脚分配

    图43:VIN CPLD 复用图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ewald

    感谢你的答复。

    我不明白。
    用户指南表8中未对其进行说明。

    我想知道 TDA3x 与 P4003的连接
    表8介绍了 SoC。
    但我认为它是 CPLD 连接。
    我想知道与 P4003的每个引脚连接的 TDA3x。

    感谢您的支持。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    在 TDA3x EVM 上、有三个标准连接器可用于连接不同类型的传感器。 这些是 LI、OV 和 Aptina 连接器。 我们甚至可以使用这些连接器将传感器连接到 VIP。 那么、您是否使用了这些连接器之一?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    否、实际上我的客户的产品有摄像头模块。
    他们将开发用于 TDA3x EVM 连接的摄像头模块。
    他们希望使用 TDA3x 评估自己的摄像头模块。

    评估后、他们将使用 TDA3x 开发 ECU。

    现在、我们需要了解与 P4003的每个引脚连接的 TDA3x。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    我们已通过连接多路解串器板测试了该连接器。 有四个 VIP 端口连接到此 P4003连接器。

    您可以从 EVM 原理图中获取 VIP 和 P4003连接的引脚级别详细信息。 您是否可以访问 EVM 原理图?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    我已经查看了 EVM 的原理图并进行了检查。
    但我不知道 TDA3x 和 P4003之间的连接。
    使用 CPLD 的 Beacuse。
    我们不知道 TDA3x 的每个信号的 CPLD 输入与每个信号的 CPLD 输出。
    你知道吗?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    实际上、VIP 和摄像机输入在 TDA3x 上进行多路复用、引脚名称用于 CAM 输入。
    此 P4003连接器通过 CAM1/2/3/4_D 线路连接到 CPLD。 现在、可以将 CPLD 配置为将 CAM 线路连接到 VIP 线路 mdb1_VIN1A/B_D 线路。 这些线连接到另一个 IO 扩展器、该扩展器将 TDA3x 的 VIP 数据线连接到 mdb1_VIN1A_D 线。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    谢谢!
    总之、我理解以下几点:

    ===================================
    (1) CPLD→(I/O 扩展器)→TDA3x
    mdb1_VIN1A_D0~7 →vin1a_d0~7 (名称:vin1a_d0~7)
    mdb1_VIN1A_CLK0 →vin1a_clk0 (名称:vin1a_clk0)
    MEB1_VIN1A_D8~15/VIN1B_D0~7→vin1b_d0~7 (BallNAME:vin1a_D8~15)
    mdb1_VIN1A_DE0/VIN1B_CLK1 →vin1b_clk1 (名称:vin1a_de0)

    MCB2_VIN2A_D0~7 →vin2a_d0~7 (名称:vin2a_d0~7)
    MJB1_VIN2A_CLK0 →vin2a_clk0 (名称:vin2a_clk0)
    MCB2_VIN2A_D8~15/VIN2B_D0~7→vin2b_d0~7 (BallNAME:vout1_D16~23)
    MEB1_VIN2B_CLK1 →vin2b_clk1 (BallName:vin1a_fld0)

    (2) p4003→TDA3x
    CAM1_D0~D7→vin1a_d[0:7]
    CAM1_PCLK→vin1a_clk0
    CAM2_D0~D7→vin1b_d[0:7]
    CAM2_PCLK→vin1b_clk1
    CAM3_D0~D7→vin2a_d[0:7]
    CAM3_PCLK→vin2a_clk0
    CAM4_D0~D7→vin2b_d[0:7]
    CAM4_PCLK→vin2a_clk1
    ===================================

    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    它看起来是正确的。

    请注意、VIP 与摄像机输入进行多路复用。 如此多的引脚名称用于摄像机输入、但它们也可用于 VIP。
    此外、VIP 和摄像机输入引脚不完全匹配、CAM_D0可能不会用于 VIP1A_D0。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    很抱歉,我不理解。
    你能确定你说了什么吗?

    这意味着我们应该检查函数名称和焊球名称。
    因为 TDA3x 是引脚多路复用器。

    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiroyasu、

    对于引脚多路复用、请查看表4-2。 《特定于器件的数据手册》中的焊球特性。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -圣

    除此之外、您甚至可以尝试使用 TDA3x 焊盘配置工具(PCT)、它基本上以更具互动性的方式表示数据手册引脚多路复用、因此根据您的应用需求、更容易在焊球上找到功能。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mariya 和 Alex

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须