Thread 中讨论的其他器件: CC3100BOOST
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在从事一个 TI-RTOS 项目。 我的平台是 EK-TM4C1294XL。 TI-RTOS 版本:2.14.0.10、XDC 版本:3.32.1.22
我无法执行该应用程序,因为它正在退出,或者调用 BIOS_start()后发生了一些异常。 在 调试器中 ,我可以看到代码到达 loader_exit(),之后什么也没有发生。 我在控制台窗口中看到了一些打印内容。
成功:创建了用于验证 EEPROM 存储器内容的线程
成功:已创建 WiFi 配置管理器任务
FFFFFFFF。
任务堆栈大小:0xFFFFFFFF。
R0 = 0xFFFF R8 = 0x00000000
R1 = 0xFFFF R9 = 0xFFFF
R2 = 0x00000050 R10 = 0xffffffff
R3 = 0x00000001 R11 = 0xffffffff
R4 = 0x0002909c R12 = 0x2001236c
R5 = 0x00000000 SP (R13)= 0x20006290
R6 = 0x00028ff0 LR (R14)= 0x0002181
R7 = 0x200004e8 PC (R15)= 0x00027a40
PSR = 0x61000000
ICSR = 0x00423803
MMFSR = 0x00
BFSR = 0x82
UFSR = 0x0000
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x0000000b
MMAR = 0xffffffff
BFAR = 0xffffffff
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...
我了解到、在看到用于创建任务的控制台打印后、一些任务将被创建。 但我不知道 BIOS_start()调用后会发生什么情况。
以前、此代码在 My PC 中成功执行。 现在、我已经格式化 了我的 PC 并安装了所有工具(CCS v 6.2.0、TI-RTOS 2.14.10)。 现在、即使从 Resource Explorer 导入的 RTOS 示例也不会执行、它也会给出相同的错误。 问题可能出在哪里? 是由于某些编译配置设置不匹配还是 XDC 工具配置问题?
我已附上调试会话的屏幕截图供参考。
请帮助。
谢谢。
Shijo Thomas