This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SG:tda2xx 通过 McASP 接口播放音频

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585209/tda2sg-tda2xx-play-audio-with-mcasp-interface

器件型号:TDA2SG

大家好、

我正在使用 tda2xx VisionSDK 02_10_00。我想通过 McASP 接口播放自己的 DIY 音频(短音频)。我的方法是按照 StartWare_01_06_00_16\examples\McASP_sinetone 示例操作,并用 我自己的音频(从 mp3转换为 WAV 格式)替换_sinewavePattern[]阵列,但 耳机总是有噪音。有什么问题吗?请给我支持,谢谢!

Jer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交 StarterWare 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用示例中定义的模式获得正弦信号?

    您能否检查是否定期获取 EDMA ISR?

    在 vsdk 中、EDMA 由 edma3lld 软件包管理、您应该从此驱动程序中获取通道句柄并针对 McASP Tx 事件进行配置。

    此致、
    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!
    感谢您的回复。
    是的、我可以使用 exmple 获得正弦信号。我确定 emda 运行良好。可能是我自己的 DIY 音频问题。
    我播放自己的音频的方式是否正确?
    您能解释一下如何创建音频模式,如“编码...”吗?
    谢谢。
    Jer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我仍然不知道如何解决我提到的问题。如果你有其他新想法,请告诉我。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jer、

    您在戴斯问题上是否有任何进展?

    您能否检查您的音频长度是否与发送时间匹配(即发送速度不会太快、因此无法识别)?
    此外、如果您查看_sineWavePattern []数组、其中的数据表示单个正弦波、则可以尝试使用用零隔开的多个正弦波。

    此致、
    Yordan