This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪款处理器是我的应用的最佳选择? 谢谢!

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583930/which-processor-is-the-best-selection-for-my-application-thanks

大家好、

我正在寻找一款具有强大图像/视频处理能力的处理器、分辨率比为
图像/视频不大(640 * 480像素)。它应支持近红外线摄像头、语音芯片。

如果有人能向我推荐一些处理器、我将不胜感激。

非常感谢。

此致、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您能给我提供以下详细信息吗、基于此、我们可以缩小范围、并为您推荐处理器。  

    [引用 user="sworder Cool"]它应该支持近红外摄像头、语音芯片。 1.   您是否指 NIR 摄像头作为对 NIR 敏感的常规 CMOS 摄像头(无 IR 截止滤波器)? 最好了解摄像头的器件型号/规格。

    2.摄像机支持的接口类型(并行接口或 CSI-2接口)等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、
    您能否提供上述详细信息。 如果您已经找到您要查找的处理器、请通过单击验证答案来关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 我不知道详情、还在找 合适的摄像头。 我现在要关闭这个主题、当我了解详细信息时、也许我会再次来到这里

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    [引用 user="sworder Cool">我仍在寻找 合适的摄像机。 我现在将关闭此主题、当我获得详细信息时、也许我会再次来到这里[/引述]这看起来非常好。 当您有详细信息时、请发布新问题。 我们将推荐最适合您的用例和摄像头的处理器。

    感谢您现在结束本次会议。