This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:关于使用 uart2_CTS 引脚上多路复用的 GPIO

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572712/dm3725-regarding-usage-of-gpio-multiplexed-on-the-uart2_cts-pin

器件型号:DM3725

您好!

我需要有关如何使用 uart2_CTS 引脚上多路复用的 GPIO 来获得中断以唤醒系统的说明。
实际上、我正在为 BT (芯片- wl18xx)实现 eHFILL 协议。
为了实现从控制器侧的唤醒、我需要执行 CTS ISR。

请参阅以下由我发起的主题。
https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/537/p/571607/2098867#2098867

请告诉我 UART_CTS 上的中断注册过程。

此致、
Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi、

    UART、GPIO 和 McSPI 模块生成异步唤醒事件(它们的接口和功能时钟可在睡眠期间进行门控)。 但是、由于 GPTIMER 会生成同步唤醒事件、因此它们要求其功能时钟在睡眠期间处于活动状态;它们的接口时钟可被门控。 以了解有关模块中断功能的更多信息。
    TRM 第25.5.3节"中断和唤醒"中介绍了在 CT 引脚情况下将唤醒配置为 GPIO 的配置过程。

    BR
    Tsvetolin Shulev