This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA72XEVM:触摸屏不能正常工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582775/dra72xevm-touchscreen-doesn-t-seems-work

器件型号:DRA72XEVM
主题中讨论的其他器件:DRA742PMPDRA752TVP5158

你好。

我将引导映像写入 micro SD、并且 DRA7xx EVM 已引导。 屏幕上显示 TI 矩阵启动器 v2 P1、但触摸屏不起作用。

有人可以帮助我解决这个问题吗?

我成功构建了 ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03.02.00.03。 (./build-core-sdk.sh dra7xx-EVM)

首先、我根据 DRA7xx_EVM_Quick_Start_Guide.pdf 设置 DIP 开关。

接下来、我按照以下步骤制作了 micro SD。

 1) $ sudo ${install_DIR}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdY --SDK ${install_DIR}

 2)将"tisdk-rootfs-image-dra7xx-EVM-20170321004205.rootfs.tar.xz"提取到/rootfs、将"zImage-dra7xx-evm.bin"复制到/rootfs/boot/zImage、将"zImage-dra7-EVM-LCD-OSD.dtb"复制到/boot/dra7-evm.dtb、并将"u-boot-7xx-evm"复制到/boot/u-boot.img

 3)连接的 LCD 串行以"OSD _"开头、因此我 通过在 /boot/uenv.txt 的第二行添加 fdtfile=dra7-EVM-LCD-OS.DTB 将器件树设置为"dra7-EVM-LCD-OSD.dt"

下面是我测试的内容。 加载 Weston 并启动 Weston-terminal 后、我无法使用触摸屏移动 Weston-terminal。

 -目标# Weston --tty=1 --backend=DRM-backend.SO&

 -目标# Weston-terminal

控制台显示"找不到视图!" 或者、无论是否存在 Weston-terminal、"接收到的触控事件有2个点、但未聚焦表面"。

root@dra7xx-EVM:~# Weston --tty=1 --backend=drm-backend.so
日期:2017-03-20 UTC
[12:41:13.022] Weston 1.9.0
http://wayland.freedesktop.org
故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
[12:41:13.022]操作系统:Linux、4.4.3.23-g91222fb42d、#1 SMP 抢占 Mon Mar 20 23:46:40 KST 2017、armv7l
[12:41:13.022]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[12:41:13.022]装载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
[12:41:13.026]输出重新喷漆窗口的最大值为7ms。
[12:41:13.026]正在初始化 DRM 后端
[12:41:13.113]使用/dev/dri/card0
[12:41:13.113]加载模块"/usr/lib/weston/gl-renderer.so
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
加载的模块:GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[12:41:13.120]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDisplay。
[12:41:13.129]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
[12:41:13.129]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
[12:41:13.134]输入设备'EP05120M09'、/dev/input/event0被 udev 标记为:触摸屏
[12:41:13.134]输入设备'EP05120M09'、/dev/input/event0是一款触摸设备
[12:41:13.135]输入器件"GPIO_keys"、/dev/input/event1未标记为输入器件
[12:41:13.187] Failed to create input device '/dev/input/event1。
[12:41:13.234] EGL 版本:1.4 build 1.14@3699939 (main)
[12:41:13.234] EGL 供应商:Imagination Technologies
[12:41:13.234] EGL 客户端 API:OpenGL_ES
[12:41:13.234] EGL 扩展:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_image
EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_gl_纹 理_2D_image
EGL_KHR_gL_纹 理_cubemap_image EGL_KHR_gL_renderbuffer_image
EGL_KHR_vg_parent_image EGL_IMG_cl_image EGL_KHR_Fence_sync
EGL_IMG_Context_Priority EGL_IMG_HIBERNATE_PROCESS
EGL_IMG_IMAGE_CONSION_ATTRIBS EGL_KHR_SURFACY_CONTEXT
EGL_KHR_WAIT_SYNC EGL_KHR_CREASE_CONTEXT
EGL_WL_BIND_wayland_display
[12:41:13.234] GL 版本:OpenGL ES 2.0内部版本1.14@3699939 (主版本)
[12:41:13.234] GLSL 版本:OpenGL ES GLSL ES 1.00 Build 1.14@3699939 (main)
[12:41:13.234] GL 供应商:Imagination Technologies
[12:41:13.234] GL 渲染器:PowerVR SGX 544MP
[12:41:13.234] GL 扩展名:GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth24
gL_Oes_vertex_half_float gL_Oes_纹 理_float
GL_OES_纹 理_Half_float GL_OES_Element_index_uint
gL_Oes_mapbuffer gL_Oes_fragment_precision_high
GL_OES_COMPLEED_ETC1_RGB8_TESDLE_OES_EGL_IMAGE
GL_OES_EGL_IMAGE_EXTERNAL GL_OES_Required_internalformat
GL_OES_DEPTY_纹 理 GL_OES_GET_program_binary
GL_OES_packed_depthe_stencil GL_OES_standard_衍生 产品
gL_Oes_vertex_array_object gL_Oes_EGL_SYNC gL_Oes_纹 理 nPOT
gL_Oes_surfaceless gL_context gL_EXT_Discard 帧缓冲区
GL_EXT_blind_MinMax GL_EXT_MULTI_RAGE_ARRAINESS_DIAING_RAMINMAX
GL_EXT_MULTI采样_呈现_至_纹理 GL_EXT_SHADER_TEST_LOD
GL_EXT_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_EXT_occlustion_query_boolean
GL_EXT_纹 理_Rg GL_EXT_Draw 缓冲区
GL_EXT_shader_framebuffer_fetch GL_IMG_shader_binary
gL_IMG_纹 理_compression_pvrtc
gL_IMG_纹 理_压缩_pvrtc2 gL_IMG_纹 理_ nPOT
GL_IMG_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_IMG_READ_FORMAT
GL_IMG_program_binary GL_IMG_unifore_buffer_object
GL_IMG_MULTI采样_渲染到纹理 GL_KHR_DEBUG
[12:41:13.235] GL ES 2渲染器特性:
读回格式:RGBA
WL_shm 子图像到纹理:否
EGL Wayland 扩展:是
[12:41:13.235]选择的 EGL 配置详细信息:
RGBA 位:8 8 8
交换间隔范围:1 - 1
[12:41:13.235]光标缓冲区不可用、使用 gl 光标
[12:41:13.235]无法初始化背光
[12:41:13.236]应用校准:39.926609 73.981659 -94217.398438 8.623853 7.155964 -14756.145508 (标准化-49.071560 -12.296788)
[12:41:13.236]输出未知-1、(连接器32、CRTC 34)
模式1920x1200@60.0、首选电流
MODE 1920x1200@60.0、首选
[12:41:13.236]组合器功能:
任意曲面旋转:是
屏幕捕获使用 y 翻转:是
演示时钟:clock_monotonic、id 1
[12:41:13.236] libwayland:无法锁定锁文件/tmp/0-runtime-dir/wayland-0.lock、可能是另一个合成器正在运行
[12:41:13.236]加载模块'/usr/lib/weston/desktop-shell.so
[12:41:13.237]启动'/usr/libexec/weston-keyboard
[12:41:13.238]启动'/usr/libexec/weston-desktop-shell

       ---- 我开始触摸屏幕了---

[12:41:31.939] notify_touch:Westin_compositor_pick_view (20146、-5732)找不到视图!
[12:41:32.423] NOTIFY_TOUCH:Westin_composer_pick_view (35706、-3702)找不到视图!
[12:41:32.477]收到触控事件、下降2个点、但未聚焦表面
[12:41:33.040] notify_touch:Westin_compositor_pick_view (5541、-6900)找不到视图!
[12:41:33.201] notify_touch:Westin_compositor_pick_view (39169、-3049)找不到视图!
[12:41:33.739] notify_touch:Westin_compositor_pick_view (34573、-3449)找不到视图!
[12:41:33.793]收到触控事件、降低2个点、但未聚焦表面
[12:41:34.289] notify_touch:Westin_compositor_pick_view (3010、-6342)找不到视图!
[12:41:34.356]触控事件接收到2个点、但未聚焦表面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位 Weston 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附加了引导消息。

    U-Boot SPL 2016.05-g97c89e23c8 (2017年3月9日- 08:17:38)
    DRA752-GP ES2.0
    未找到 MMC 设备1
    ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    尝试从 MMC1引导
    SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-g97c89e23c8 (2017年3月17日- 14:58:29 -0700)

    CPU:DRA752-GP ES2.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
    DRAM:4 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    错误:找不到分区:'UserData'

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    在3ms (81.1 KiB/s)内读取251字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3632840字节在84ms 内读取(41.2 MIB/s)
    在34ms 内读取110502字节(3.1 MiB/s)
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x376ec8]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8fffa5... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.45-g89944627d5 (wjang@Ubuntu)(gcc 版本5.3 .1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02) 1)#1 SMP 优先于3月17日星期五09:53:09 PDT 20. 17.
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000、s 处的 CMA 存储器池 使56 MIB 大小
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容的 i D 共享 DMA 池
    [0.000000]保留存储器:已在0x000099000000、s 创建 CMA 存储器池 使64 MIB 大小化
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 I D 共享 DMA 池
    [0.000000]保留存储器:已在0x000000009d000000、s 创建 CMA 存储器池 使32 MIB 化
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 i D 共享 DMA 池
    [0.000000]保留存储器:已在0x000000009f000000、s 创建 CMA 存储器池 使8 MIB 化
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容的 I D 共享 DMA 池
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fb000000上的64 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x000000027fd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eb724000 s14848 r8192 d22016 u4505 6.
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总 PAG 西班牙:1040704
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 elevator=noop root=pA RTUUUUUUID=50870cfb-02 RW rootwait earchlyprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=2 consoleblan K=0 CMA=64M rootfstype=ext4 snd.slots 保留=1、1
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:3891672K/4169728K 可用(6619K 内核代码、371K RWDA TA、2580K rodata、332K init、290K BSS、48680K 保留、 229376K CMA 保留、33 21856K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0904044 (9201KB)
    [0.000000] init:0xc0905000 - 0xc0958000 (332KB)
    [0.000000] .data:0xc0958000-0xc09b4f50 (372KB)
    [0.000000] .bss:0xc09b6000 - 0xc09fe840 (291KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_ CLK_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffff max_cycles: 0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每43980换行一次 46511023ns
    [0.008307]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.014961]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF 、max_didle_ns:58327039986419ns
    [0.025223] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.030980]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.035637]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.042431]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.048946]更新您的内核命令行。
    [0.053337]校准延迟环路(跳过)、使用计时器 fr 计算的值 等效.. 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.063972] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.068882]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.07570]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.083618]初始化 cgroup Subsys IO
    [0.087840]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.092413]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.097065]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.101725]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.106643]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.111040] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.116332]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.121877]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.127433] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.133354]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.220556] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpaddr 80000001
    [0.220618]带来了2个 CPU
    [0.229639] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.236080] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.240902] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.246546] devtmpfs:已初始化
    [0.279620] VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f 版本0
    [0.288549] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.502496]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、ma X_IDLE_ns:19112604462750000 ns
    [0.517290] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.523608] NET:注册协议系列16.
    [0.529211] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.566430]空闲:使用调速器梯
    [0.596455]空闲:使用调速器菜单
    [0.609382] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.617796] GPIO 线路161 (RADIO_RST)硬根输出/低电平
    [0.625848] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@140的 IRQ 域 0!
    [0.650934] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.656314] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.674878]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点 寄存器。
    [0.683198]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.689739] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I 所需的 SRAM 688
    [0.697432] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I 所需的 SRAM 池 688
    [0.705681] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.751391] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序( 支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.762354] EDMA 43300000 .EDMA:禁用 memcpy
    [0.772133] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.782161]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.788233]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.794293]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.800334] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
    [0.806527]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.812610]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.821963] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.838870] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.911152] pcf857x 0-0020:探测
    [0.915285] pcf857x 0-0021:探测
    [0.919567] pcf857x 0-0027:探测
    [0.923292] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.949376] GPIO 第447行(vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平
    [0.955357] pcf857x 1-0026:探测
    [0.959645] omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.965816] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.991741] pcf857x:探测器3-0021失败,错误-121
    [0.997577] omap_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
    [1.003617]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [1.008397] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [1.013260] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [1.018455] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giome TI
    [1.027932] PTP 时钟支持已注册
    [1.032100] EDAC MC:版本:3.0.0
    [1.036147] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [1.042787] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [1.049487] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
    [1.056706]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [1.073775] NET:注册协议系列2.
    [1.078852] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [1.086227] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [1.093060] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [1.099721] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.105906] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.112731] NET:注册协议系列1.
    [1.117558] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [1.123722] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [1.128652] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [1.133564] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [1.141341]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动程序启用、7计数 提供 RS
    [1.153301] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [1.166285] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.173065] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.178375]注册了密钥类型 id_resolver
    [1.182754]注册了密钥类型 id_legacy
    [1.187025] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [1.193590]退回:池大小:64页
    [1.197801]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要版本2. 47)
    [1.205484]已注册 IO 调度程序 NOOP (默认)
    [1.210532]已登记 IO 调度程序的最后期限
    [1.215028]已注册 IO 调度程序 cfq
    [1.224113] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [1.234820] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [1.241028]使用[bus、找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围 00-关]
    [1.249032] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [1.254405] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [1.292265] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [1.297798] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.304592] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.310329] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.316775] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [1.324316] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [1.330251] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [1.336044] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [1.343122] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [1.350193] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [1.3555586] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [1.386861] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
    [1.392987] fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
    [1.400529] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
    [1.467230]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [1.477315] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.486494]控制台[ttyS0]已启用
    [1.486494]控制台[ttyS0]已启用
    [1.493694]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [1.493694]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [1.503350] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [1.513052] 48020000.serial: ttyS2、位于 MMIO 0x48020000 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [1.523184][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.529932] OMAP DSS 版本6.1
    [1.533705] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_compone NT_ops)
    [1.542192] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_compo nent_ops)
    [1.552650] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
    [1.565331]循环:模块已加载
    [1.569505] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.573274] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.583212] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.588630]7在 MTD 器件 spi32766.0上找到的部件分区
    [1.594490]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.599668] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.605726] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.612041] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-OS"
    [1.618970] 0x0000001c0000-00x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [1.625597] 0x0000001d0000-00x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.632930]0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [1.639209] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.646924] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.696739] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.702864] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
    [1.713327] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.717400] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、driv ER 未知
    [1.725441] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动器 ER 未知
    [1.734180] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = a0:F6:FD:9d:ce:ac
    [1.740881] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.747886] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = a0:F6:FD:9d:ce:ad
    [1.756621] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.079051]输入:EP05120M09作为/devices/platform/44000000.ocp/48070000.i2c I2C-0/0-0038/输入/输入0
    [2.089100] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.093456] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [2.098309] ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
    [2.103920] ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
    [2.110325] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.117427] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.126886] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [2.133868] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [2.138551] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.167350] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.173734] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [2.180287] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [2.260468] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.297024] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [2.312462] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [2.327508] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [2.343712] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [2.350360] mmcblk0:P1 P2 P3
    [2.626151] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [2.630152] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
    [2.637727] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [2.644523] DaVincia-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
    [2.650674] Davinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
    [2.656126] DaVincia-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [2.663245] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy - dai <-> 580 40000编码器映射正常
    [2.674104] NET:注册协议系列10.
    [2.679402] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.684592] NET:注册协议系列17.
    [2.689313]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.69375] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.700666]添加了电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 的别名
    [2.706894]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.713593]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.719847]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.728163] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.733265]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.740194] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.746657]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [2.754425] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [2.759385] omap_hmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [2.797889] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射 Ping 正常
    [2.816668] ASOC-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <->48474000.McASP 映射正常
    [2.859480][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.866122][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.880264][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.942692]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x75
    [2.961488] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [3.007120][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.013242] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [3.018631]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input1
    [3.025530] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [3.026872] TVP5158 1-0058:无法连接到 TO_PROBE
    [3.043420] AIC_DVDD:正在禁用
    [3.046576] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [3.050276] ldousb:正在禁用
    [3.053683] ALSA 器件列表:
    [3.056665]#0:DRA7xx-EVM
    [3.059717]#1:HDMI 58040000编码器
    [3.063574]#2:DRA7xx-JAMR3
    [3.067809]正在等待根设备 PARTUUUUUID=50870cfb-02...
    [3.094452] mmc2:主机不支持只读开关、假设有功耗 启用 ITE
    [3.137395] mmc2:地址为59b4的新型超高速 SDR104 SDHC 卡
    [3.1444444] mmcblk1:mmc2:59b4 USDU1 7.31 GiB
    [3.149968] mmcblk1:P1 P2
    [3.153405] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [3.274669] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 o PTS:(空)
    [3.282860] VFS:在器件179:50上安装了根(ext4文件系统)。
    [3.292507] devtmpfs:已安装
    [3.295660]释放未使用的内核内存:332K (c0905000 - c0958000)
    [3.302062]此架构没有内核内存保护。
    [3.406975] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.430945]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位读取 提供熵的 TS)
    [3.442926] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位读取 提供熵的 TS)
    [3.455208] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -SEL inux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL + XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [3.473667] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.497690] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.542860] random:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节 rea. D、25位熵可用)
    [3.562114]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节 rea. D、26位熵可用)
    [3.572322] random:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节 rea. D、26位熵可用)
    [3.583398] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节 rea. D、26位熵可用)
    [3.600365]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节 rea. D、27位熵可用)
    [3.653731] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位 提供熵的 TS)
    [3.663252] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位 提供熵的 TS)
    [3.673204] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位 提供熵的 TS)
    [4.020785] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.targe 上找到订购周期 T/START
    [4.028673] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service 的依赖 /start
    [4.036377] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/star 的依赖 t
    [4.043671] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/st 的依赖项 艺术
    [4.051156] systemd[1]:sysinit.target:找到对 dropbear.socket/s 的依赖 返回页首
    [4.058602] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/st 的依赖 艺术
    [4.066032] systemd[1]:sysinit.target:通过删除 j 来中断订购周期 OB alignment.service/start
    [4.075487] systemd[1]:alignment.service:作业 alignment.service/start 删除 D 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.109291] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.137168] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.157068] systemd[1]:已开始向控制台 Directo 发送密码请求 ry Watch。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.186978] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    [4.208157] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.227529] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.276890] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [4.300659] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [4.314746] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.45
    [4.320703]未指定物理内存
    [4.324647] cmemk 已初始化
    [4.337761] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.344123] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.407108] systemd[1]:开始创建所需静态设备节点列表 对于当前内核...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.437061] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.457012] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.479871] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [4.497120] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory W 剖面线。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.526893] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [4.546982] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.566954] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [4.616990] systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.646992] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.706912] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [4.737537] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.766906] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.817081] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.849126] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [4.879205] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.897209] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.913699] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [4.937099] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.967013] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [4.987137] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [5.608992] systemd-journale[153]:收到刷新运行时日志的请求 来自 PID 1
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [6.004276] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9. D000000
    [6.018036] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [6.029902] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中且正在使用 焊接实验。
    [.039644] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且是向后的 兼容性尚未得到保证。
    [6.050560] TVP5158 1-0058:无法连接到 TO_PROBE
    正在启动加载/保存随机种子...
    [6.056055] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@9. 5800000
    [6.069230] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [6.075375] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并且正在使用 焊接实验。
    [6.085239] remoteproc1:二进制格式尚不是 FINALIED、并且是向后的 兼容性尚未得到保证。
    [6.101341] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [6.108191] OMAP-rproc 40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@9. 9 000000
    [6.132887] remoteproc2:提供40800000.DSP
    [6.141007] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中且正在使用 焊接实验。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [6.194906] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、且为 backwar D 兼容性尚未得到保证。
    [6.218938] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [6.223742] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9. f000000
    [6.246990] remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
    [6.272852] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中且正在使用 焊接实验。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [6.293355] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,且为 backwar D 兼容性尚未得到保证。
    [6.311987] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [6.32368] remoteproc0:registered virtio1 (type 7)
    [6.330507] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [6.460930] remoteproc2:注册的 virtio2 (类型7)
    正在启动更新 utmp 关于系统引导/关机...[6.486304] OMAP-d ES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2

    [6.514565] remoteproc3:registered virtio3 (类型7)
    正在启动网络时间同步...[6.526913] ALG:skcipher:s etkey 在 ECE-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100

    [6.588250] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP:FLA 的测试5上失败 Gs=100
    [6.638204] ALG:skcipcip-ddst: setkey failed on test 5 for ECG-DES-OMAP:FLA Gs=100
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [6.725886] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [6.73343] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [6.747152] SCSI 子系统已初始化
    [6.747426] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [6.755510] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    [6.767640] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [6.820236] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描禁用
    [6.857954] AHCI 4a140000.SATA:启用32位 DMA、而不是64位 DMA。
    [6.870680] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1 im PL 平台模式
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [6.902736] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pm P PIO 贫民窟部分
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [6.970968] SCSI host0:AHCI
    [6.975391] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x1 00 IRQ 345
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [7.017470] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.027291] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [7.040270] CAN 器件驱动程序接口
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [7.056069] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [ 7.061272] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 器件已注册(关于 Gs=fce3c000、IRQ=365)
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [7.106014] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [确定]达到目标计时器。
    [7.112998] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [7.315041] EXT4-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 o PTS:(空)
    正在启动电话服务...
    [7.356781] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [7.357950] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 o PTS:(空)
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [7.393740] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 一些数据 可能已损坏。 请运行 fsck。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [确定]已启动电话服务。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [7.642503]蓝牙:内核版本2.21
    [7.646148] NET:注册协议系列31.
    [7.686899]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [7.695811] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.705285] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    正在启动网络服务...
    [7.734868]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [7.7598999] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [7.771817]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [7.775319] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [7.775322]净 eth0:ALE 表大小1024
    [7.778497] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [确定]已启动内核日志服务。
    [7.803129] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.803502] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    [7.870598] net eth1: Phy found : id is : 0x20005c7a
    [7.885132]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    正在启动登录服务...
    [7.930442] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth1:链路未就绪
    正在启动允许用户会话...
    [7.967400] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [8.013303] TVP5158 1-0058:无法连接到 TO_PROBE
    [8.068217] NET:注册协议系列15.
    [8.075486] random:非阻塞池已初始化
    [8.094729] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [8.094782] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [8.105668] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [8.114959] net eth0:Phy found:id is:0x20005c7a
    [8.134683][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [8.156048] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [8.173562] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [8.570661]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [8.972807] remoteproc1:为5502000.IPU 加电
    [9.023566] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3747196
    [9.071823] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    [9.316672] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [9.349372] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.352467] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [9.35332] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [9.414564] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.422045] remoteproc0:为5882000.IPU 加电
    [9.451662] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为5000484
    [9.474173] OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU:版本2.1
    [9.489102] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.510315] remoteproc0:远程处理器5882000.IPU 现已启动
    [9.527870] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.529226] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample AD DR 0x32
    [9.529373] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample AD DR 0x33
    [9.529548] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [9.529707] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [9.640128] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.652052] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
    [9.694230] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为5932668
    [9.723747] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [9.729645] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [9.735596] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
    [9.807391] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [9.816429] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.817558] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample AD DR 0x32
    [9.81781] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample AD DR 0x33
    [9.818208] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [9.818592] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [9.905848] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.912149] remoteproc3:加电41000000.dsp
    [9.936570] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.938965] remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小5932696
    [9.945573] OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [9.945611] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:3.0版
    [9.945651] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    [9.979976] remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    [10.000887] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg host is online
    [10.002181] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-client-sample AD DR 0x32
    [10.015430] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-client-sample AD DR 0x33
    [10.028719] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [10.036654] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [10.039620] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [10.039667] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [10.039874] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [10.046558] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
    [10.046564] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
    [10.046567] dwc3 48890000.usb: OTG:只有在小工具寄存器之后才能启动
    [10.046639] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.046656] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、已分配总线网络 第1步
    [10.107488] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [10.118721] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 探测服务 DCE-callback 101.
    [10.162282] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [10.168416] rpmsg_RPC rpmsg13:使用 src 1024 ds 探测服务 rpc_example_3 T 101
    [10.176034] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [10.186361] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC 参数0x0220f04c HCI 版本0x100 查询0x00210010
    [10.195451] rpmsg_RPC rpmsg13:已发布函数= 8
    [10.205650] rpmsg_RPC rpmsg5:使用 src 1024 dst 探测服务 rpc_example_2 101.
    [10.216808] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 511、IO 内存0x488d0000
    [10.223831] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 9
    [10.224558] rpmsg_RPC rpmsg9:使用 src 1024 dst 探测服务 rpc_example_4 101.
    [10.249730] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [10.258253] rpmsg_RPC rpmsg5:已发布函数= 8
    [10.265453]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [10.280292] hub 1-0:1.0:检测到1个端口
    [10.288680] rpmsg_RPC rpmsg9:已发布函数= 8
    [10.297449] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [10.297688] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [10.297820] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.297835] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、已分配总线网络 第2步
    [10.299248] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、dis 启用 LPM。
    [10.328385]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [10.328414]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [10.328766] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [10.329007] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [10.329240] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [确定]启动登录服务。
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已到达目标声卡。
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    swig-dev
    请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [11.000278] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已启动 tiipclad-demon.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
    正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [确定]已启动 gdbserverproxy.service。
    正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0

    Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0

    dra7xx-EVM 登录:root
    root@dra7xx-EVM:~#[20.303908] omap_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable fa ILED
    [20.316322] OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [20.341366] OMAP_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [20.353988] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 terminal.c 的源代码并验证它是否安装了 touch 侦听器。

    此致、

    Subhajit