This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:66AK2L06/TCI6630K2L BSDL 模型

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575110/tci6630k2l-66ak2l06-tci6630k2l-bsdl-model

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件: 66AK2L0666AK2G02

您好!

在哪里可以找到66AK2L06/TCI6630K2L 处理器的 BSDL 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    我已通知 TCI66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    请随时向我发布、因为我还需要此 BSDL 文件用于客户项目。

    此致、
    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Juergen

    我没有收到任何反馈。 我已经升级了。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我能够找到的内容: e2e.ti.com/.../sprm580.zip

    最新型号应发布在66AK2L06产品页面上、但我没有相应的计划。  

    我希望这对大家有所帮助。

    此致、  

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也需要 BSDL 文件。 TI 是否提供任何更新?  您所附的 zip 文件适用于66AK2G02、66AK2L06具有不同的引脚分配