This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:CCS SPI 闪存写入器源

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575847/am3357-ccs-spi-flash-writer-sources

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSPRU-ICSS-INDUSTRIAL-SWSYSBIOSSDK-IND-Sitara

您好!

ISDKv1具有 CCS 项目和 isdk_spi_flasher.out 的源文件、但 ISDKv2只有可执行文件。 您能否提供 ISDKv2中包含的这些版本?

C:\ti\am335x_sysbios_ind_sdk_01.03.03\sdk\tools\flash_tools\spi_Flash\ccs_based\.ccsproject

C:\ti\sysbios_ind_sdk_02.01.03.02\sdk\tools\flasher\spi_flasher\isdk_spi_flasher.out (仅输出文件)

由于 ICE2和目标板之间的 SPI 闪存扇区大小不同、即使页面大小相同、我认为有必要修改写入器的软件。 我想擦除操作将失败。

我还找到了以下 CCS 项目文件和源文件。 但是、由此生成的可执行文件与 isdk_spi_flasher.out 不同。

C:\ti\sysbios_ind_sdk_02.01.03.02\sdk\starterware\tools\flash_writer\src\spi-flash-writer_am335x\spi_Flasher\.ccsproject

请给我一些建议。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ISDK 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对该源代码感兴趣。

    ISDK 团队是否提供任何更新?

    Paolo Mastrapasqua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 正在将对 AM335x 和 AM437x 的所有协议的支持转移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW、以便为当前和未来器件上的工业软件交付提供单一模型。 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 已用于 AM57x 器件。

    AM335x 和 AM437x 工业协议支持已开始从 SYSBIOSSDK-IND-Sitara (IND SDK 2.x)迁移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW。 到2017年6月底、PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 将支持 AM335x 和 AM437x 的所有当前协议。

    TI 于2017年3月31日停止提供和支持 SYSBIOSSDK-IND-AM335x、2017年6月30日之后不再提供或支持 SYSBIOSSDK-IND-Sitara。

    如果您有兴趣在这些日期之后接收这些 SDK 的维护版本和技术支持、请联系 IndSDKSupport@list.ti.com 或您的 TI 代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 AM335x ICEv2的 SPI 闪存器实用程序包含在 starterware 文件夹中。 如果您使用的是 Processor SDK RTOS、则可以在以下位置找到源:
    pdk_am335x_x_x_x\packages/ti\starterware\tools\flash_writer\src\spi-flash-writer_am335x

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点、但它看起来不是 isdk_spi_flasher.out 二进制的源代码。

    不管怎样,我还是试了一下,但不幸的是,它从194号线的扫描线中退出,无论我键入该号码多少次:

      printf ("\n 选择操作:\n");

      printf ("输入1 --->刷写映像\n");

      printf ("输入2 --->擦除闪存\n");

      printf ("输入3 ---->退出\n");

      scanf ("%d"、flash_operation);

    有什么想法为什么?

     

    谢谢、

     

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    我n`t 最近使用2-3个 AM335x ICE v2板对其进行了测试、但没有遇到任何问题。 您n`t 在 CCS 控制台窗口内单击、然后键入您的选项、否则 CCS 无法知道按键是用于编辑器还是用于控制台。 请尝试一下、如果您仍遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Rahul