This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:pthread 调试

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572495/linux-processor-sdk-am335x-pthread-debug

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我将使用我们的电路板、该电路板由 AM335x SDK 套件和 ti-SDK-AM335x-EVM-05.05.00.00组成

我发现我无法使用 gdb 执行 Ph纹 理调试。

一些挖掘显示 gdb 需要非条带化版本的 pthread 库

您知道吗? 如果是、我如何获取它?

谢谢你。