This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:PADK TMS 320C 6727

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576386/compiler-padk-tms-320c-6727

主题中讨论的其他器件:TMS320C6727

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我已经使用 PADK -专业音频开发套件来实现有源噪声控制一段时间了。 它是一个整合了 TMS 320C 6727 DSP 的多通道 I/O。

不过、我只是遇到了一些 ADC 输入通道的问题。 通常、我将驻极体麦克风的输出直接连接到其中一个 ADC 输入通道、输入信号由 DSP 处理。 但现在、当我将麦克风的输出连接到 ADC 通道(其中的任何一个都是相同的)时、麦克风输出端的电压 (与 ADC 输入通道的电压一样小)将冻结、并且麦克风不再工作。 我已经做了很多测试来找出问题所在。 我认为问题在于 ADC 输入通道。 但我无法对其进行故障排除、如果需要、还可以复位 ADC 输入通道。

有人知道这个问题吗? 以及任何解决方案。

谢谢、

此致、

Sajaad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajaad、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajaad、

    电路板是 TI EVM 还是定制电路板? 在出现此问题之前,此主板是否正常工作?

    您能否尝试使用另一个板并检查其功能?

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    感谢您的更新。
    PADK -专业音频开发套件-是一款采用德州仪器 TMS320C6727数字信号处理器的数字信号处理音频开发平台。 我想它是一个定制板。

    在这个问题发生之前、电路板一直正常工作、我在电路板上获得了许多实验室声学结果。
    很遗憾、我无法尝试使用另一个板。 我是毛里求斯大学的博士学生,购买了该板,它与仿真器一起成本非常高。

    只提供有关该问题的更多信息。 事实上、驻极体麦克风的输出端子上的正电压约为2.35Vdc。 当该输出连接到 ADC 输入通道时、即使 PADK 已关闭、电压也会降至1.75V。 麦克风不再工作、即它不响应任何输入。

    感谢您在这个问题上的帮助。

    此致、

    Sajaad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajaad、

    由于 PADK 是一个旧板、制造商不再销售它们、您是否有所有支持文档? 其中包括技术参考手册和 PADK 原理图。 这些是由制造商提供的、而不是 TI 提供的、不是 TI 的财产、因此即使我们拥有这些财产、我们也无法提供这些财产。

    当您过去使用过具有良好效果的电路板时、您是否使用了驻极体麦克风或其他类型的麦克风? 您过去是否成功使用过这种类型或这种特定的麦克风?

    您能否成功地将任何其他类型的输入连接到 ADC 输入通道并使其正常工作?

    返回到过去成功工作的配置以确认配置仍然有效将是关键。 这将验证电路板是否仍然正常工作。 如果无法使旧配置正常工作、则很可能会遇到电路板问题、必须自行调试和修复。

    如果旧配置正常工作、请检查 ADC 处的电压、以查看其与您在新配置中看到的电压有何不同。 进行小幅更改、一次一个、从旧配置移动到新配置、并尝试找到停止工作的步骤。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在使用 PADK 时、我遇到另一个问题。 当程序加载到微处理器板上时,它会显示以下信息:“The controller has detected a cable break from it.(控制器检测到电缆断开与自身的距离。)” 用户必须将电缆\POD 连接到目标"。 实际上、我使用的 PC 和 PADK 之间的接口、PADK 是 Blackhawk 仿真器 USB560v2系统。 我已断开所有连接并重新连接、但它会给我相同的消息。 这是我第一次收到这条消息、它之前使用相同的配置。
    您能告诉我这种情况的可能原因是什么?

    此致、

    Sajaad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajaad、

    这是否意味着您解决了原来的问题? 如果是、请为您的线程的未来读者发布有关分辨率的信息。

    我在 TI.com 上搜索"调试 JTAG 连接问题"(无引号)、并找到 Wiki 文章 调试传统 JTAG 连接问题

    请通读该文档、了解调试问题的一些想法和指导。 我可以想到的主要内容是尝试 CCS 中 View Target Configuration Editor 窗口中的 Test Connection 按钮。 这通常会以一些有用的信息进行回复、以帮助您解决问题。 您可能需要使用一些电路测试来确定 JTAG 仓体或电缆中的某个位置或电路板上是否存在信号中断。 并确保您的仿真驱动程序更新为最新版本。

    此致、
    RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的回复。

    事实上,我无法准确地解决原来的问题。 在 ADC 的输入端放置一个阻断电容器可以部分解决问题。

    我将尝试找出 JTAG 的连接问题。 但是、我想知道我是否希望检查电路板、是哪个公司在 PADK 上提供服务维护。

     我知道 Lyrtech 已经关闭、但我不知道哪个公司接管了。

    此致、

    Sajaad